主题中讨论的其他器件: TPS61042
尊敬的先生:
请告知 LP8556在2.3V 电压下或更低至 LP8556 LED 背光电源升压电路下是否能正常工作->如果 LP8556引脚22的 VDD 上提供了来自外部降压/升压的固定3.6V 电压(始终开启电源轨直至系统关闭)。
谢谢、
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hugo、
它是否支持 Vin=2.3V 取决于最大占空比 m=limit、那么您的输出电压设置是什么? 基本而言、最大占空比约为90%、因此您可以参考该值来计算输出电压。 但我建议您使用 LP8556EVM 来测试它是否支持此配置。
BTW、您的详细应用是什么? 您是否确实需要 LP8556? 我们有 TPS61042、可接受最低1.8V 电源电压。
此致
肖恩