This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61281:它能否支持输入电压3.0V~4.1V、输出电压:4.2V 和输出电流(最大值) 2.5A?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831641/tps61281-can-it-support-vin-3-0v-4-1v-vout-4-2v-and-iout-max-2-5a

器件型号:TPS61281
主题中讨论的其他器件: TPS61022

你(们)好  

您能否帮助查看 TPS61281是否支持  输入电压3.0V~4.1V、 输出电压:4.2V 和输出电流(最大值) 2.5A?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    TPS61281是一款固定输出电压器件。 Vout 为3.15V 或3.35、具体取决于 Vsel 逻辑低电平或高电平。

    请使用 TPS61022。