This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:采用 BQ25606、TPS61230和 LM3481的三级设计、无法实现正确的电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481, BQ25606, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811899/tps61230-3-stage-design-with-bq25606-tps61230-and-lm3481-not-achieving-correct-voltages

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他器件:LM3481BQ25606

为了保持向后兼容电源和下游电源要求、我们设计了一款新的电源板、它将12V 直流输入接入 BQ25606、以使用锂聚合物电池管理电源/充电。  我们从 BG25606进入 TPS61230、获得5VDC。  然后、我们转到最后一级- LM3481以获得24VDC。  我们遇到的问题是、5V 输出噪声非常大、即使电流消耗很小(<100mA)、也无法保持5V 电压。  我们已经完成了一些测试、LM3481的输出也没有接近24VDC、仅显示10-12VDC 之间。

最初、我们可以在 Webench 设计中要求在5V 和24V 级上使用双输出电容器、并且 PCB 中只使用了单个电容器。  但焊接到更多电容器上并不能解决问题。  我们相信我们有足够的接地平面和屏蔽层等  布线尺寸可能是电流消耗的问题,但不应影响电压和噪声水平....

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    原理图如图所示。 您可以共享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    是否有任何新发现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将首先关闭此主题、因为没有回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。