This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过压保护 Crowbar 电路设计

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831499/over-voltage-protection-crowbar-circuit-design

主题中讨论的其他器件:TL1431

您好!

我正在设计个 Crowbar 电路。  

我的规格是

输入电压 - 4V 至30V

输出电压- 5V 至5.5V

最大输出电流- 5A

 


我的问题是、

您是否有 满足上述规格的 Crowbar IC? 如果可用、您能向我推荐 该 IC 吗?  

如果没有可用的晶闸管、您能否向我推荐我可以申请电路的晶闸管(VGT (栅极触发电压 ) = 0.9V)

此致、

Vijan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    我们没有专用的 Crowbar 电路、但我们有可以实现 Crowbar 类功能的 IC。 在下面的 E2E 中、TL1431用作 Crowbar 电路。 这是否适合您的应用?

    如果是晶闸管相关建议、我没有无源器件、我建议在该应用中使用、因为它不是 TI 器件。 我只能帮助提供 TI 器件建议。

    -Marcoo