请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TL1431您好!
我正在设计一个 Crowbar 电路。
我的规格是
输入电压 - 4V 至30V
输出电压- 5V 至5.5V
最大输出电流- 5A
我的问题是、
您是否有 满足上述规格的 Crowbar IC? 如果可用、您能向我推荐 该 IC 吗?
如果没有可用的晶闸管、您能否向我推荐我可以申请电路的晶闸管(VGT (栅极触发电压 ) = 0.9V)
此致、
Vijan