您好!
我们使用的是 bq27zz561 IC。 在夜间测试期间、我们发现有时会读取垃圾。 您能不能帮助我们摆脱这种情况
在测试过程中、我们只需将电路板保持在充电状态、并使用自定义脚本每2秒读取一次电量监测计属性、如电流、电压和 SOC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是 bq27zz561 IC。 在夜间测试期间、我们发现有时会读取垃圾。 您能不能帮助我们摆脱这种情况
在测试过程中、我们只需将电路板保持在充电状态、并使用自定义脚本每2秒读取一次电量监测计属性、如电流、电压和 SOC。
康
我是应用工程师。 正在致电此帐户。
正如您所建议的、他们每秒的阅读次数超过两次。 他们仍然面临着垃圾价值和随机性质的问题。 当它们每秒读取两次寄存器时、在24小时内、它们几乎得到15到20次的垃圾值。
当他们加速读数/秒时、他们观察到更多的垃圾和减速的问题 垃圾值较小。 看起来设备正在为相同的编号丢弃垃圾值 采样大小为50K 或100K 或任何数字时、速度越低或速度越高、时间就越长。
请帮助解决问题。 此外、即使我们将以更高的速度读取设备产生垃圾的原因、但我们也无法理解、最多它应该丢弃相同的数据。
Mitesh