This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27z561提供垃圾读数

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849391/bq27z561-bq27z561-gives-garbage-readings

器件型号:BQ27Z561

您好!

我们使用的是 bq27zz561 IC。 在夜间测试期间、我们发现有时会读取垃圾。 您能不能帮助我们摆脱这种情况

在测试过程中、我们只需将电路板保持在充电状态、并使用自定义脚本每2秒读取一次电量监测计属性、如电流、电压和 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您能否发布电压、电流、温度读数的示例日志?

    需要检查的部分内容是 I2C 驱动器以及读取速度。 我们建议每秒不超过两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是应用工程师。 正在致电此帐户。

    正如您所建议的、他们每秒的阅读次数超过两次。 他们仍然面临着垃圾价值和随机性质的问题。 当它们每秒读取两次寄存器时、在24小时内、它们几乎得到15到20次的垃圾值。  

    当他们加速读数/秒时、他们观察到更多的垃圾和减速的问题 垃圾值较小。 看起来设备正在为相同的编号丢弃垃圾值 采样大小为50K 或100K 或任何数字时、速度越低或速度越高、时间就越长。

    请帮助解决问题。 此外、即使我们将以更高的速度读取设备产生垃圾的原因、但我们也无法理解、最多它应该丢弃相同的数据。

    Mitesh

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh  

    康锦实的回答说,每秒不超过两次。 最好每秒一次。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,姜,Onyx

    我们在每次读取之间设置0.5秒延迟的情况下再次执行了测试。 因此、从技术上讲、实用程序将在一秒内只读取两次数据。 通过这种变化、我们还会获得瞬时电压和周期计数的垃圾值。 下面是我们获取的电压读数、

    在7至8小时的应力测试期间收集此数据。 此外、还随附用于测试的脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟频率是多少? 也许将其降低至50kHz 左右可以提供更好的结果?

    谢谢

    Onyx