This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:最大软启动时间

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849667/tps54428-maximum-soft-start-time

器件型号:TPS54428

您好、专家、

TPS54428是否存在最大软启动时间规格限制?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    没有最大软启动规格。

    谢谢、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    请查看以下电路并说明为什么客户仅在 CSS=680pF 时获得1.35V 的输出电压、而在8200pF 中获得正常的3.3V 输出电压?

      

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    现在我使用 SS 电容680pF, 当我将 SS 电容从680pF 更改为8200pF 时,它不能仅输出3V3  

    它可以在3V3下工作,因此设计有问题,请帮助检查它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将帮助您在明天查看

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我看不到您在3.3V 时无法获得正确输出电压的任何原因。  

    除了将 CPC24更改为8200pF 之外、您还可以尝试删除 CPC25、然后查看是否可以获得正确的输出?

    在 WEBENCH 上、建议最短软时间为1.15ms。   

    此致、

    简森

    e2e.ti.com/.../54428_5F00_AllanFan.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    是当我移除 CPC25时,输出正常。

    那么、原因是什么?

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,它不稳定,无法输出  

    请帮助检查守护程序板

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您是否意味着移除 CPC25无法解决该问题?   

    在这种情况下、您需要增大 CPC24的大小、因为软时间可能太短

    根据第7.4.1节、CPC24 > TSS (ms) x 6 / 0.765 / 1.1 = 7130pF

    此致、

    简森