我们必须按照以下规格设计直流/直流转换器
- 输入:99-135VDC
- 输出:122VDC、20A。 (100至135VDC)
- 功率:2700W。
- 隔离式。
我尝试使用德州仪器(TI) SLUC222D (PSFB)(UCC28950 Excel 设计工具)、但一旦我打开、输入 MOSFET 就会失败。
请建议我们使用符合上述要求的任何 IC /设计/电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们必须按照以下规格设计直流/直流转换器
我尝试使用德州仪器(TI) SLUC222D (PSFB)(UCC28950 Excel 设计工具)、但一旦我打开、输入 MOSFET 就会失败。
请建议我们使用符合上述要求的任何 IC /设计/电路。
尊敬的 Bhushan:
UCC28950可覆盖此应用。 您能否在启动期间捕获发生故障时的波形?
在启动之前、请尝试使用二极管而不是使用 SR MOSFET。
波形应包括输入 MOSFET、VGS/VDS/ID 和流经初级变压器的电流。
我还建议您尝试使用 UCC28951-Q1、这是与 UCC28950-Q1引脚对引脚的方法、但可提高占空比和电流限制功能。
您可以在以下链接中找到 UCC28950和 UCC28951之间的区别。
http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf
谢谢。
黄大卫、您好!
感谢您的回复。 当我切换电路时、几秒钟内只有 MOSFET 发生故障。
使用 SLUC222D (PSFB)(UCC28950 Excel 设计工具)、我无法获得 RDS 非常低、小于5m Ω 的 MOSFET。
我使用了 IRF300P226、但它具有19m Ω 的 RDS。
在这里、我要附加 SLUC222D 文件。
使用此 MOSEFT.e2e.ti.com/.../120VDC_5F00_DC_2D00_100Khz_2D00_2700w.xls 时、功率预算也不合适
你好、David
附件是一个调试过程 、可用于启动和运行设计。 首先、我们来了解一下隔离式 UCC28950 (或 UCC28951)、然后向功率级施加低电压、以便您可以确认所有波形均正确无误。 主要优势是系统中的任何故障都不会造成损坏、因为您以低功耗完成初始工作。
此致
Colin
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC28950_2C00_-UCC28951-Debug.docx