This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DC-DC 转换器(122V、20A)

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951-Q1, UCC28950-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851277/dc-dc-converter-122v-20a

主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28951-Q1UCC28950-Q1UCC28951

我们必须按照以下规格设计直流/直流转换器

  1. 输入:99-135VDC
  2. 输出:122VDC、20A。 (100至135VDC)
  3. 功率:2700W。
  4. 隔离式。

我尝试使用德州仪器(TI) SLUC222D (PSFB)(UCC28950 Excel 设计工具)、但一旦我打开、输入 MOSFET 就会失败。

请建议我们使用符合上述要求的任何 IC /设计/电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    UCC28950可覆盖此应用。 您能否在启动期间捕获发生故障时的波形?

    在启动之前、请尝试使用二极管而不是使用 SR MOSFET。

    波形应包括输入 MOSFET、VGS/VDS/ID 和流经初级变压器的电流。

    我还建议您尝试使用 UCC28951-Q1、这是与 UCC28950-Q1引脚对引脚的方法、但可提高占空比和电流限制功能。

    您可以在以下链接中找到 UCC28950和 UCC28951之间的区别。

    http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄大卫、您好!

    感谢您的回复。 当我切换电路时、几秒钟内只有 MOSFET 发生故障。

    使用 SLUC222D (PSFB)(UCC28950 Excel 设计工具)、我无法获得 RDS 非常低、小于5m Ω 的 MOSFET。

    我使用了 IRF300P226、但它具有19m Ω 的 RDS。

    在这里、我要附加  SLUC222D 文件。

    使用此 MOSEFT.e2e.ti.com/.../120VDC_5F00_DC_2D00_100Khz_2D00_2700w.xls 时、功率预算也不合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    附件是一个调试过程 、可用于启动和运行设计。 首先、我们来了解一下隔离式 UCC28950 (或 UCC28951)、然后向功率级施加低电压、以便您可以确认所有波形均正确无误。 主要优势是系统中的任何故障都不会造成损坏、因为您以低功耗完成初始工作。

    此致
    Colin

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC28950_2C00_-UCC28951-Debug.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin 和 David、

    感谢您的回复。 我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    很抱歉迟到了。 您是否通过关注 Colin 的文档取得了任何进展?

    我的意思是、当您在 UCC28950上进行分步供电时、MOSFET 是否仍然发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    感谢您的回复。 该项目以研发为基础。

    我的工程师和测试台忙于其他一些紧急项目。

    我还想更改 PCB 设计。

    下周我将随我的回复回来。

    再次感谢您的关注 、之前的 Colin 先生也为我提供了很多帮助、帮助我完成了其他项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    UCC28950现在是如何进行项目的?

    能否更新帖子中的问题是否仍然存在?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    由于我无法收到您的回复、我想您已经解决了这个问题。 由于任何帖子都有时间限制、请允许我关闭该帖子。

    如果您有任何疑问、可以创建新帖子、谢谢。