您好!
在 BQstudio 中、我将 OpConfigD 寄存器设置为0x2b、以指示我希望使用 ChemID 1202。
在写入和读取所有内容、然后进行软复位后、看起来像0x2b 对器件进行了写入。 但是、使用 Chem_ID 命令、它仍然返回0x3230作为 Chem ID。
只有当我使用0x0031动态更改化学成分时、它才会发生变化。
我想知道、与命令0x0031相比、更改 OpconfigD 中的位[4:3]之间的区别是什么、以及如果更改 OpConfigD 寄存器、Chem_ID 为何不返回1202。