This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426 -更改化学 ID

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172461/bq27426-bq27426---change-chemid

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

  BQstudio 中、我将 OpConfigD 寄存器设置为0x2b、以指示我希望使用 ChemID 1202。

在写入和读取所有内容、然后进行软复位后、看起来像0x2b 对器件进行了写入。 但是、使用 Chem_ID 命令、它仍然返回0x3230作为 Chem ID。

只有当我使用0x0031动态更改化学成分时、它才会发生变化。

我想知道、与命令0x0031相比、更改 OpconfigD 中的位[4:3]之间的区别是什么、以及如果更改 OpConfigD 寄存器、Chem_ID 为何不返回1202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beginner、您好!

    请参阅 TRM 第4.2节"化学成分变化示例"

    这是更改化学 ID 的正确过程。 我认为这将自动更新 OpConfigD。 检查是否有。 如果没有、则手动更改。