主题中讨论的其他器件: TIDA-00318、 TIDA-00669
我们使用的是无线充电 IC BQ51003。 我们的器件专为500mA 设计、ILIM 为330欧姆。 在未连接负载的情况 下、Vrect 处的电压为6.5V - 7V、Vout 为5V。 当在无线充电 IC 的 Vout 上连接10欧姆负载时、Vrect 和 Vout 上会出现压降、Vrect 处的测量电压为3.6V、Vout 为3.3 - 3.5V。当我们将器件的电流更改为350mA、ILIM 更改为560时、也会出现这种情况 电阻。 但是、当我们将器件的电流更改为250mA、ILIM 更改为845欧姆时、在负载条件下、Vrect 和 Vout 处没有压降。当设计为550mA 和330mA 时、压降的原因是什么。 我们需要我们的器件在550mA 下工作。