This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318, TIDA-00669
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845986/bq51003

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318TIDA-00669

我们使用的是无线充电 IC BQ51003。 我们的器件专为500mA 设计、ILIM 为330欧姆。 在未连接负载的情况  下、Vrect 处的电压为6.5V - 7V、Vout 为5V。 当在无线充电 IC 的 Vout 上连接10欧姆负载时、Vrect 和 Vout 上会出现压降、Vrect 处的测量电压为3.6V、Vout 为3.3 - 3.5V。当我们将器件的电流更改为350mA、ILIM 更改为560时、也会出现这种情况 电阻。 但是、当我们将器件的电流更改为250mA、ILIM 更改为845欧姆时、在负载条件下、Vrect 和 Vout 处没有压降。当设计为550mA 和330mA 时、压降的原因是什么。 我们需要我们的器件在550mA 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能给我讲一讲您的 RX 线圈和调优?

    您还使用了什么值的 FOD 电阻器、FOD 引脚 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 线圈 WR222230-26M8-G

    FOD 引脚连接到微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要通过 R-FOD 将 FOD 引脚标记为接地、请参阅 数据表中的图32。   RX 将报告接收到的功率作为输出电流的函数、ILIM 电流会在 R-FOD 上产生电压。  这被转换为 发送到 TX 的数字值。

    WR222230-26M8-G 线圈很小、工作 电流远低于500mA。  需要 将谐振电容器调整 为大约100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢 Bill 的想法。

    实际上、我们需要在500mAh 的电流下使用我们的器件、是否有任何有关 BQ51003在500mAh 的电流下工作的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一些可用作参考的设计:

    1) 评估板 ---- www.ti.com/lit/pdf/sluuau8

    2) TI 参考设计 TIDA-00318 - www.ti.com/tool/TIDA-00318   

    3) TI 参考设计 TIDA-00669 - www.ti.com/tool/TIDA-00669

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢 Bill Johns 的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以将 FOD 保持在浮动状态(即未连接)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    浮动 FOD 将导致问题。

    需要通过 ILIM 和 FOD 之间的电阻器和电阻器接地、请参阅数据表的应用部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用 Bq51003和接收线圈 WR2230-26M8-G 设计了一款采用无线充电技术的器件。在上述配置中、我们在充电时遇到了一些问题。

    一个主要问题是充电突然停止10多分钟、充电在那段时间后继续充电、原因可能是什么?

    在测试过程中、我们将移除器件并将其置于充电焊盘中多次、测试完成后、它将停止充电5次、mins.can 我知道原因是什么?

    此外、我还必须知道上述测试会对组件造成任何损坏?

    充电时温度上升至60摄氏度、是否有降低温度的可能?

    此致

    Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jagan、

    我也有同样的问题,当我们在充电板上测试设备时,充电会突然停止,需要一些时间才能恢复。有人能不能建议这个解决方案是什么?

     bq51003输入侧的电容器 C1 C2的最小额定电压必须是多少?

    在评估套件中、它们在输入中使用了三个并联电容器、我们是否应该在该位置使用一个电容器而不是三个电容器?

    Bill,在 C1、C2计算中,什么是 FD 和 FS 以及 LS 和 LS'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagan K

    一个主要的问题是充电突然停止10分钟以上并且在那段时间之后它继续充电,原因可能是什么?-- Bill J --这可能是由发送器控制的,接收器将使用 EPT 数据包指示发送器关闭。  但发送器将决定何时为接收器重新供电。  检查发送器在10分钟内正在做什么、它至少为接收器供电80mS?

    在测试过程中、我们将移除器件并将其置于充电焊盘中多次、测试完成后、它将停止充电5次、mins.can 我知道原因是什么? -- Bill J ----请告诉我有关该测试的更多信息?  在此期间、还要检查 RECT 处的电压、您看到了什么?

    此外、我还必须知道上述测试会对组件造成任何损坏? -- Bill J ----我需要更好地描述测试。

    充电时温度上升至60摄氏度、是否有降低温度的可能? -- Bill J ----是的,可以做几件事。  第一项测试是将线圈与接收器分开、并将其延伸到导线上。  仅将线圈放在 TX 上并检查温度。  如果热上升是由交流损耗引起的、则温度应降低、解决方案是添加屏蔽。  如果热上升大致相同、则是由电路中的转换损耗引起的、需要查看功耗的位置。

    此致

    Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我也有同样的问题,当我们在充电板上测试设备时,充电会突然停止,需要一些时间才能恢复。有人能不能建议解决方案是什么?- Bill J -检查 RECT 处的电压以查看 TX 是否尝试为 RX 供电、需要至少80mS 的脉冲。  如果某些 TX 从 RX 获得充电完成或故障、则会关闭10分钟、然后切断电源、不要尝试打开。

     bq51003输入侧的电容器 C1 C2的最小额定电压必须是多少?-- Bill J ---- 25V

    在评估套件中,他们在输入中使用了三个并联电容器,我们是否应该在该位置使用一个电容器,而不是三个电容器?- Bill J -否,ESR 和功率损耗会更高。  

    Bill,在 C1、C2计算中,什么是 FD 和 FS 以及 LS 和 LS'?  --- Bill J ---请参阅数据表第9.2.1.2.2节串联和并联谐振电容器,以及该节的公式6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    2.测试就像我们将接收器线圈放在无线充电垫中的设备进行充电一样,我们将以中间方式从充电垫中取出设备,并且我们将在设备未充电时再次放置设备进行充电,平均需要3-5分钟 充电。 有时它不充电、电池完全耗尽后、它会再次充电。

    在此期间、VRECT 处的电压为3.5V - 4V、不是恒定电压。

    关于热量问题、我们按照您当时所说的那样进行了测试、没有温度上升。

    此致

    Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Jagan K

    '在此期间、VRECT 处的电压为3.5V - 4V、不是恒定电压。' -- Bill J --发送矩形电压的示波器捕获,这非常好地表明了 TX 和 RX 在做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此

    "关于热量问题、我们进行了测试、正如您当时所说的那样、没有温度上升。" -- Bill J ----来自 TX 的交流场正在加热器件中的 PCB/电池和其他金属。  尝试使用类似于 Wurth Electronics 354002的磁屏蔽材料屏蔽金属。