主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
尊敬的 TI 团队:
我已经为 IS、2P、6000 mAh 锂离子电池完成了基于 BQ24292i IC 的电池充电器 PCB。 在进行一些更改后、我使用用户指南 SLUUA14C 原理图设计了电池充电器原理图。 对于各种 VBUS 电压(5V-15V)、我在 SYS 引脚上接收到了最小系统电压的必要输出。 但是、即使我的 Ce/引脚已接地以进行充电、我的电池也不会充电、STAT 亮起。 STAT 引脚 LED 也不闪烁(这意味着无故障条件)。 请支持我 解决电池充电问题。
谢谢你
此致。
Muhammed Rafi C K