大家好、
我是否可以知道为 LM5143-Q1加电是否有任何序列要求?
如果在 VIN 准备就绪之前启用、会发生什么情况? (因为 Vin 提供内部 LDO 电源 VCC)
是否可能导致电源无法打开?
如果未使用 VCCX、我们应将 VCCX 引脚直接连接到 AGND、无需去耦电容、对吧?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sam:
客户发现 Vin /使能信号为高电平后、Vout 有时无法上电。
客户已检查波形、发现 VDDA 为0V、因此 Vout 为0V、符合预期。
我发现他们的设计 VCCX 引脚未使用(无任何外部偏置)、但仍将 MLCC 0.1uF 接地、这已违反了我们的数据表建议。
删除 MLCC 并将 VCCX 直接连接到 AGND 后、客户未发现相同的问题。
因此、客户想知道这种错误连接是否是根本原因、如果不使用 VCCX 但仍将 MLCC 接地、会发生什么情况?
谢谢。
此致、
艾伦