This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:上电序列要求

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850313/lm5143-q1-power-up-sequence-requirement

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

我是否可以知道为 LM5143-Q1加电是否有任何序列要求?

如果在 VIN 准备就绪之前启用、会发生什么情况? (因为 Vin 提供内部 LDO 电源 VCC)

是否可能导致电源无法打开?

如果未使用 VCCX、我们应将 VCCX 引脚直接连接到 AGND、无需去耦电容、对吧?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我们始终建议在任何其他引脚之前为 VIN 供电。 VIN 接通内部 LDO、该 LDO 接通 IC 内部的电路。 如果在 IC 打开之前出现其他引脚、我们无法保证 IC 正常运行。

    是的、如果您不使用 VCCX、则可以在没有电容的情况下连接到 GND。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam 和 Allen:

    我们发现 VCC 和使能信号良好、但为什么内部稳压器 VDDA 在上电/断电周期测试期间没有输出? 故障率:1/15。

    顺便说一下,VCCX 是 Unsed,但连接到0.1 CAP。 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    客户发现 Vin /使能信号为高电平后、Vout 有时无法上电。

    客户已检查波形、发现 VDDA 为0V、因此 Vout 为0V、符合预期。

    我发现他们的设计 VCCX 引脚未使用(无任何外部偏置)、但仍将 MLCC 0.1uF 接地、这已违反了我们的数据表建议。

    删除 MLCC 并将 VCCX 直接连接到 AGND 后、客户未发现相同的问题。

    因此、客户想知道这种错误连接是否是根本原因、如果不使用 VCCX 但仍将 MLCC 接地、会发生什么情况?

    谢谢。

    此致、

    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我已联系产品专家、他将很快回复您。

    将来请为新问题创建新帖子。 线程在30天后锁定、在我们解决问题之前、我不希望线程锁定。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    请分享原理图和 MOSFET 器件型号。 我们将从这里进行了解。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

     

    VCCX 引脚具有一个可在 VCCX 出现时感应的2.5MΩ μ C 内部分频器。  泄漏可能会导致 VCCX 上升足够大、从而使 VCC 稳压器关闭并将 VCCX 连接到 VCC。  VCC 随后将崩溃、导致 VCC UVLO 和重新启动。  如果未使用 VCCX、数据表中有一条注意事项将 VCCX 绑定到 GND。

     

    此致、

    Tim