This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:HOCD 恢复

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172059/bq27z746-hocd-recovery

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我知道硬件保护固定为默认值。

我发现、如果我获得 OCD 或 HSCD -它们可以恢复。  

但是、如果我得到 HOCD、它将无法恢复。

这是已知问题吗? 是否有工作要解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AvgCurrent()<=保护器 OCD 阈值、将触发此保护。 我建议将保护器 OCD 阈值减小到您知道电量监测计无法在您的应用中检测到的值。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 HOCD 设置为-40mV、但它使用默认值-16mv。  我的 Rsense 为0.5m Ω、因此 HOCD 在-32A 时触发。

    充电电流为100mA 时、我可以恢复 OCD、HOCD 和 HSCD。

     

    我发现 OCD 在-29A 上持续2秒后触发并在充电时恢复。

     

    同样,如果我将 PACK+短接到 PACK-,我会立即得到一个 HSCD,它会在充电后恢复。

     

    但是如果我在-32A 放电,我会立即得到一张 HOCD,它不会在充电后恢复?

    我必须复位 bqStudio 以进行恢复-这在产品中不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    HOCD 标志检查电流比较、而不是电压。 您需要使用 OCD 阈值进行检查、请参阅下面的内容。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解"HOCD 标志检查是否存在电流比较、而不是电压"

    我的理解是、"电压"通过 Rsense 反射来提供电流、该电流与负载电流进行比较、如果负载电流大于该值、bqStudio 会报告 HSCD 误差并关闭 Dfet。   

    我很高兴不使用 HOCD、但它似乎无法关闭并且无法编程(卡在默认值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    监测计读取流经感测电阻的电流。  

    TRM 表示、当通过 Rsense 测量的电流小于保护器 OCD 阈值电流(这就是我对电流比较的意思)时、HOCD = 1 (触发器)。

    您需要降低的阈值是 OCD 阈值。 您可以通过应用-6A 和-8A 来测试这一点、在施加-8A 负载时、您可能会看到 HOCD 触发器。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到您谈论的是低 OCD 阈值、但在我的应用中、客户需要30A 作为备份系统、持续10秒。 因此、我不得不考虑硬件阈值目标、据报告这些目标一直处于默认值、这意味着在我的情况下、它们在-32A 时触发。

    我发现上述 OCD 默认值为-16mv。  我的 Rsense 为0.5m Ω、因此上述 OCD 在-32A 时触发。

    一旦触发、似乎没有恢复-电池组变成"砖型"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您可以向我发送配置吗?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要.gg 文件或.ds.fs 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GG 文件正常。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wpa0289.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    基于硬件的保护的配置映像包含在安全存储器中并由引导 ROM 加载、但固件会处理这些保护的中断、恢复和事件跟踪。  对于基于电压(HCUV、HCOV)和基于电流(HOCC、HOCD、HSCD)的保护、基于固件的类似保护(例如 CUV 和 HCUV)共享恢复阈值和延迟。

    将 OCD/HOCD 的恢复阈值的默认值更新为-200mA。

    等待至少70秒钟。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 OCD 和 HOCD 从200mA (充电以恢复)更改为-200mA、在30A 时经过2秒后得到以下结果

    DFET 关闭、因此当放电电流降至-200mA 以下时、我应该会恢复正常。

    5分钟(>70秒)后 ,DFET 仍处于关闭状态... 没有恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信软件 OCD 运行正常–我将 OCD 阈值从-32000更改为-25000。

    25A 时、我得到

    DFET 每10秒关闭/打开一次。   注意 OCD 标志不是 HOCD 标志。

    如果我在32A 放电

    70秒后无法恢复。 获取 HOCD 标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    bq27z746只能处理低至1m Ω 的感应电阻器。 该监测计未针对0.5m Ω 电阻进行测试(这 就是 器件变为砖型的原因)。 请参阅下面的内容。



    此致、
    何塞·库瑟