主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
我知道硬件保护固定为默认值。
我发现、如果我获得 OCD 或 HSCD -它们可以恢复。
但是、如果我得到 HOCD、它将无法恢复。
这是已知问题吗? 是否有工作要解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 HOCD 设置为-40mV、但它使用默认值-16mv。 我的 Rsense 为0.5m Ω、因此 HOCD 在-32A 时触发。
充电电流为100mA 时、我可以恢复 OCD、HOCD 和 HSCD。
我发现 OCD 在-29A 上持续2秒后触发并在充电时恢复。
同样,如果我将 PACK+短接到 PACK-,我会立即得到一个 HSCD,它会在充电后恢复。
但是如果我在-32A 放电,我会立即得到一张 HOCD,它不会在充电后恢复?
我必须复位 bqStudio 以进行恢复-这在产品中不会发生。
您好、Peter、
基于硬件的保护的配置映像包含在安全存储器中并由引导 ROM 加载、但固件会处理这些保护的中断、恢复和事件跟踪。 对于基于电压(HCUV、HCOV)和基于电流(HOCC、HOCD、HSCD)的保护、基于固件的类似保护(例如 CUV 和 HCUV)共享恢复阈值和延迟。
将 OCD/HOCD 的恢复阈值的默认值更新为-200mA。
等待至少70秒钟。
此致、
何塞·库瑟