This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:了解最小输入电压

Guru**** 2846690 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171927/bq24130-understanding-minimum-input-voltage

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!

数据表规定、该器件可在4.5V 至17V 的电压范围内运行。

为了给3节电池(12.6V)充电、我是否需要提供至少13.5V 的电压、或者它是否能够在5V 电压下工作?

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    BQ24130是一款仅降压型充电器、因此要为3节4.2V 电池充电= 12.6V、充电器输入必须至少为~13V。  您可以考虑使用 BQ25798、这是一款降压/升压转换器、因此它可以通过5V 输入进行充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    我最初考虑过 BQ25798、但它需要 I2C 才能运行。

    我更希望使用独立器件。

    您是否有3节(或更多) 降压/升压独立器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    不幸的是、不

    此致、

    Jeff