Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
我使用 UCC28951来设计用于为电池充电的2.4KW (400V 至12V)直流/直流转换器。
我的应用的电容器纹波电流约为11A。纹波电流的频率为200kHz。
由于我的负载是电池、因此我对输出电容器的尺寸要求与应用手册中提到的要求不同。
我能否根据输出电容器单独处理纹波电流的能力来选择输出电容器。 我的意思是、例如连接10个10uF MLCC、就像这里的那个
www.murata.com/.../productdetail
电容的低值是否会导致问题? MLCC 的极低 ESR 是否会导致稳定性问题?