This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:输出电容器选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168373/ucc28951-output-capacitor-selection

器件型号:UCC28951

我使用 UCC28951来设计用于为电池充电的2.4KW (400V 至12V)直流/直流转换器。  

我的应用的电容器纹波电流约为11A。纹波电流的频率为200kHz。

由于我的负载是电池、因此我对输出电容器的尺寸要求与应用手册中提到的要求不同。

我能否根据输出电容器单独处理纹波电流的能力来选择输出电容器。 我的意思是、例如连接10个10uF MLCC、就像这里的那个  

www.murata.com/.../productdetail

电容的低值是否会导致问题? MLCC 的极低 ESR 是否会导致稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您查询 UCC28951。

    输出电容值将根据负载瞬态、输出保持和纹波电压计算、如应用手册中所述

    。  电池应用也是如此、下面的公式也是如此。

    要为电池充电、您可能需要按照以下链接中所述的方法实施 CC-CV 环路:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5751.CI_5F00_CV.docx

    我们建议根据额定计算使用这些值来满足所需的纹波电流、并提供足够的瞬态响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。  

    参考我的第二个问题。 在  200kHz 的频率下、纹波电流为11A。 因此、如果我决定使用电解电容器、我将需要使用许多来处理此纹波电流。

    我想问、仅使用 MLCC 是否正常。 MLCC 也具有低 ESR。 这会导致我的设计中出现稳定性问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我认为10 10uF MLCC 对于您的应用将会更少。

    考虑到您的功率级别和负载电流、您通常需要比这高得多的功率级别和负载电流。 因此、我们建议使用电解电容器和陶瓷电容器的组合。 有关电容器的选择、请参阅此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt639/slyt639.pdf?ts=1667842984350&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://training.ti.com/capacitor-selection-overview

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    只是为了给我清除问题。 如果我只使用电子负载(恒定电流)、没有负载瞬态要求、我是否需要比这几个 MLCC 更多的东西? 它们极低的 ESR 值是否会给我带来任何问题?

    此致

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您可以使用 MLCC、但我唯一的问题是、在该功率级别下、您的应用可能会减少10x10uF。 如果需要、您可能会考虑使用一些占位符。

    此致、

    Harish