主题中讨论的其他器件:LM26420、
尊敬的
我使用 LM26420-Q1的电路设计了一种输出3.3V、输入为5V 的方法、通常存在单板 LM26420 SW 引脚电阻4Ω Ω 左右(仍然有效、只有 LM26420极热)或接地短路情况。 在 LM26420现象消失后、芯片可以正常工作、SW 阻抗正常。 在正常运行中、3.3V 的电流约为0.5A
其他输出也使用 LM26420、输出2.5V 1.8V 1.2V 0.85V 等 但这些电压 LM26420控制器似乎没有问题,因此请帮助了解我的电路设计问题在哪里?
详细信息 sch 和 PCB 显示 为附件、 有什么 建议? 提前感谢