This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:对地短路

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420, LM26420-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170998/lm26420-q1-short-circuit-to-ground

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26420

尊敬的

我使用 LM26420-Q1的电路设计了一种输出3.3V、输入为5V 的方法、通常存在单板 LM26420 SW 引脚电阻4Ω Ω 左右(仍然有效、只有 LM26420极热)或接地短路情况。 在 LM26420现象消失后、芯片可以正常工作、SW 阻抗正常。 在正常运行中、3.3V 的电流约为0.5A

其他输出也使用 LM26420、输出2.5V 1.8V 1.2V 0.85V 等 但这些电压 LM26420控制器似乎没有问题,因此请帮助了解我的电路设计问题在哪里?

详细信息 sch 和 PCB 显示  为附件、 有什么 建议?   提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您联系我们。

    根据您的描述 、SW MOSFET 在某些条件下似乎会损坏。

    您能否提供以下信息?

    -最大输入电压是多少? 如何对其进行调节?

    -电感值是多少? 我在原理图中看不到它。

    -您发现此问题的器件百分比是多少?

    -当发生此问题时,是否仅影响输出轨?

    -您是否注意到这一问题是在第一次打开时发生的(组装过程中可能会造成损坏),还是在器件运行时发生之后发生的(操作过程中可能会造成损坏)?  

    - SW 节点上的最大电压是多少? 请发送一个 SW 波形的示波器屏幕截图。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    最大输入电压是多少? 如何对其进行调节?
    他: 最大 电压=5.05V,正常 使用=5V
    -电感值是多少? 我在原理图中看不到它。
     电感波形 SRP2512A-1R0M
     您发现此问题的器件百分比是多少?
    他:35 台设备,现在7台有问题,发生概率 为20%
    -当发生此问题时,是否  仅影响输出轨?
    他:单个3.3V 输出 通道 短路 ,同时 具有2.5V 和3.3V 输出 通道 短路    。
    -您是否注意到这一问题是在第一次打开时发生的(组装过程中可能会造成损坏),还是在器件运行时发生之后发生的(操作过程中可能会造成损坏)?
    他:根据用户的反馈、发现大部分电源都有问题
    - SW 节点上的最大电压是多少? 请发送一个 SW 波形的示波器屏幕截图。
    他:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您提供数据。

    我将在明天提供反馈。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    由于这是一个相当长的讨论、让我们将其脱机。

    我将给你写一封电子邮件。
    谢谢、
    Stefano