Other Parts Discussed in Thread: TLC5917
你好
我有一个使用两个 TLC5917的设计、它们的 SPI 数据串联在一起、每个驱动8个 LED。
电路在测试台上工作良好、但在加电速度有点慢的最终产品设计中、存在一些问题。
这种缓慢的加电似乎始终会导致第2个 TLC5817损坏、并且不能正确连接-选择错误的调光 LED 或闪烁。
请参阅 atatched 原理图。
电源为5V、SPI 速度为5mhz。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢您的回复
以下是您的问题的一些答案:
是的、我们使用的是最终产品设计、该设计使用非常快的启动工作台电源进行了测试、工作正常。
但是、该产品与客户电源一起使用、客户电源通常是连接了其他器件的直流开关电源。 因此、它启动到完整 VDD 的速度较慢。
这似乎是问题发生的时候。
加电期间没有发送数据、我们在数据开始前有大约500ms 的延迟、这肯定会发生
电源稳定。
这种情况几乎每次都发生、可能至少95%
很抱歉、我不明白 DUT 的意思、如果 LED 驱动器、那么它只发生在第2个 TLC5917上
谢谢
一个补充:
您能回答以下问题吗?
[引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169566/tlc5917-tlc5917-power-up-problem-in-series/4400548 #4400548"] 对于第二个 TLC5817、在加电时这种情况下、它能否接收新数据并恢复到正常输出状态?此致、
Steven
您好 Ryoko、
感谢您的反馈。 请参阅以下我的评论:
此致、
Steven
你好
感谢您的回复。
是的、加电确实不是想法、但不幸的是、这是电源在客户设备上的工作方式。 我们构建了在客户机架中使用的模块、这些机架具有各种电源。 示波器跟踪来自一个流行品牌、该品牌使用廉价的直流/直流转换器供电。
不幸的是,我们没有什么可以改变这一点的,因为这是一个大市场,我们是一个小公司!
我们已经在电源侧放置了很多去耦和电感器,以将其与更糟糕的东西隔离开来,但这与它得到的一样好:-(
如前所述、当由快速上升电源供电时、由备用工作台电源供电时、电路按预期工作。
我们使用的 LED 为来自 Lumix SSL-LX3059IGW-CA 的150mA 正向电流、阳极为5V
示波器跟踪显示了两个8位传输。 第一个字节移入和移出第一个 TLC5917、第二个字节移入第二个 TLC5917、第二个字节位于第一个 TLC5917中。
第2个 TLC5917的 LEDn 引脚上似乎没有协错误活动
我们可以在第2个 TLC5917上对 SDO 进行示波、然后返回给您。
谢谢
你(们)好
很抱歉耽误您的时间、很难对 TSOP 上的微小引脚进行限定 !
这是第二个 TLC5917的 SDO 输出、当芯片工作正常时[使用快速上电]
蓝色走线是 LE、红色走线是 SDO 引脚

这是芯片无法工作时的第二个 TLC5917的 SDO 输出[较慢上电]

这是第2个 TLC5917上的 SDI 输入[从第1个 TLC5917的 SDO 输入]
蓝色走线是 CLK、红色走线是 SDI 引脚

这是第一个 TLC5917上的 SDI [来自 PIC MCU 的 SDO ]
蓝色走线是 CLK、红色走线是 SDI 引脚

谢谢
您好 Ryoko、
[引用 userid="543468" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169566/tlc5917-tlc5917-power-up-problem-in-series/4406126 #4406126"]蓝色轨迹是 CLK,红色轨迹是 SDI 引脚[/quot]我猜蓝色的迹线是 SDI、红色的迹线是 CLK。 对吧?
第三次捕获中似乎存在异常的时序不匹配。

您能否在快速上电的第2个 TLC5917上重复此测试过程并向我展示示波器捕获?
此致、
Steven