This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5917:串联的 TLC5917上电问题

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169566/tlc5917-tlc5917-power-up-problem-in-series

器件型号:TLC5917

你好

我有一个使用两个 TLC5917的设计、它们的 SPI 数据串联在一起、每个驱动8个 LED。

电路在测试台上工作良好、但在加电速度有点慢的最终产品设计中、存在一些问题。

这种缓慢的加电似乎始终会导致第2个 TLC5817损坏、并且不能正确连接-选择错误的调光 LED 或闪烁。

请参阅 atatched 原理图。

电源为5V、SPI 速度为5mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    以下是我需要确认的一些事项:

    1.  您能否 使用直流电源为最终产品设计供电、以查看情况 是否仍然出现?
    2.   对于第二个在加电时出现这种情况的 TLC5817、它能否接收新数据并恢复到正常输出状态?
    3.  加电期间是否通过通信线路发送数据?
    4.  这种情况 是偶尔发生还是始终发生? 这是否发生在单个 DUT 或所有 DUT 上?  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复

    以下是您的问题的一些答案:


    是的、我们使用的是最终产品设计、该设计使用非常快的启动工作台电源进行了测试、工作正常。

    但是、该产品与客户电源一起使用、客户电源通常是连接了其他器件的直流开关电源。 因此、它启动到完整 VDD 的速度较慢。

    这似乎是问题发生的时候。

    加电期间没有发送数据、我们在数据开始前有大约500ms 的延迟、这肯定会发生

    电源稳定。

    这种情况几乎每次都发生、可能至少95%

    很抱歉、我不明白 DUT 的意思、如果 LED 驱动器、那么它只发生在第2个 TLC5917上

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    1. DUT =被测器件。 很抱歉、它可能引起任何误解。
    2. 您是否在加电期间尝试将 OE 保持在高电平? 这种现象是否仍会出现?  我建议在加电期间保持 OE 为高电平、因为此时数据锁存器可能处于未知状态。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个补充:

    您能回答以下问题吗?

    [引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169566/tlc5917-tlc5917-power-up-problem-in-series/4400548 #4400548"]  对于第二个 TLC5817、在加电时这种情况下、它能否接收新数据并恢复到正常输出状态?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我们无法控制 OE 引脚、它接地

    上电后、第2个 TLC5917总是混乱、似乎永远不会恢复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    扰频器何时开始? 数据传输之前?

    您能给我一个示波器来捕获第二个器件的电源轨、输出引脚和通信线路吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第2个 TLC5917在第一次数据传输时进行扰频

    我现在不能给你一张示波器图片,可能是明天

    您指的是哪个输出引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    1. 我指的是 TLC5917的闪烁/错误选择的输出引脚。
    2. 请在加电和首次数据传输时提供示波器捕获。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第2个 TLC5917上的所有 LED 驱动器输出引脚都未输出预期的数据

    我们只有2通道示波器、因此必须进行一些不同的示波器截图。
    此外,在数据传输之前加电时间很长[从 SPI 方面来看],因此

    若要在一个示波器中同时获取这两个示波器、屏幕截图中将不会显示太多 SPI 详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    否 TLC5917的一个故障通道正常。  

    两次或三次捕获应该足够:  

    • 上电时的第二个 TLC5917的 VDD 引脚
    • 闪烁/故障开始时、第一次数据传输时的第二个 TLC5917的 CLK、SDI、OUTn 引脚。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是您请求的项目的范围截图:

    TLC5917 VDD 引脚加电

    TLC5917 SDI 引脚蓝色走线、TLC5917 LE 引脚红色走线

    TLC5917 OUT8引脚[连接到 LED ]

    TLC5917 CLK 引脚

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    感谢您的反馈。 请参阅以下我的评论:

    1. 为什么上电曲线看起来如此奇怪? 如何为芯片供电?
    2. 您的 VLED 是什么?
    3. 根据示波器捕获、我想您希望实现 LED 变化效应。 但通道7 (您在上面写的"OUT8")未按预期打开/关闭。 我的理解是否正确? 如果是、您是否检查了通信信号是否满足 TLC5917的时序要求?
    4. 您能否检查 第二个 TLC5917的 SDO? 它是否按预期移出正确的数据?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    是的、加电确实不是想法、但不幸的是、这是电源在客户设备上的工作方式。 我们构建了在客户机架中使用的模块、这些机架具有各种电源。 示波器跟踪来自一个流行品牌、该品牌使用廉价的直流/直流转换器供电。

    不幸的是,我们没有什么可以改变这一点的,因为这是一个大市场,我们是一个小公司!

    我们已经在电源侧放置了很多去耦和电感器,以将其与更糟糕的东西隔离开来,但这与它得到的一样好:-(

    如前所述、当由快速上升电源供电时、由备用工作台电源供电时、电路按预期工作。

    我们使用的 LED 为来自 Lumix SSL-LX3059IGW-CA 的150mA 正向电流、阳极为5V

    示波器跟踪显示了两个8位传输。 第一个字节移入和移出第一个 TLC5917、第二个字节移入第二个 TLC5917、第二个字节位于第一个 TLC5917中。

    第2个 TLC5917的 LEDn 引脚上似乎没有协错误活动

    我们可以在第2个 TLC5917上对 SDO 进行示波、然后返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    感谢您的反馈。

    1. 请检查 第2个 TLC5917的 SDO、查看其是否按预期移出正确的数据。
    2. 如果没有、请 检查通信信号是否满足 TLC5917的时序要求。 (您可以为我提供第二个 TLC5917的 SDI 和 CLK 引脚的放大范围捕获。)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误您的时间、很难对 TSOP 上的微小引脚进行限定 !

    这是第二个 TLC5917的 SDO 输出、当芯片工作正常时[使用快速上电]

    蓝色走线是 LE、红色走线是 SDO 引脚

    这是芯片无法工作时的第二个 TLC5917的 SDO 输出[较慢上电]

    这是第2个 TLC5917上的 SDI 输入[从第1个 TLC5917的 SDO 输入]

    蓝色走线是 CLK、红色走线是 SDI 引脚

    这是第一个 TLC5917上的 SDI [来自 PIC MCU 的 SDO ]

    蓝色走线是 CLK、红色走线是 SDI 引脚

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    [引用 userid="543468" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169566/tlc5917-tlc5917-power-up-problem-in-series/4406126 #4406126"]蓝色轨迹是 CLK,红色轨迹是 SDI 引脚[/quot]

    我猜蓝色的迹线是 SDI、红色的迹线是 CLK。 对吧?

     第三次捕获中似乎存在异常的时序不匹配。

    您能否在快速上电的第2个 TLC5917上重复此测试过程并向我展示示波器捕获?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    哎呀,抱歉,我错了迹线! 您是对的红色是 CLK、蓝色是 SDI/SDO


    我认为从第一个 TLC5917输出的脉冲时序是相同的

    设置[加电正常或加电不良]

    我现在将进行检查并返回给您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是第二个 TLC5917的 SDI 输入引脚的示波器跟踪,加电不良[第二个 TLC5917工作不正常]
    CLK 为红色曲线、SDI 为蓝色曲线


    这是第二个 TLC5917的 SDI 输入引脚的示波器跟踪,正常上电[第二个 TLC5917工作正常]
    CLK 为红色曲线、SDI 为蓝色曲线

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    抱歉。 我发现我读取了之前的第3次捕捉错误。  很抱歉耽误你的时间。 对此我深表歉意。

    我从 SDI&CLK 捕捉中看不到任何时序问题。  

    1. VLED 和 VDD 是否共享相同的电源轨? 如果是、您是否可以监控该电源轨上是否存在干扰?
    2. 根本原因是不容易从检查中捕获。 明天上午、我将与我团队的一些高级专家讨论此案例。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、VLED 与 VDD 共享相同的电源。

    下面是显示 VDD 线路和 LE 线路的 scopt 图
    VDD 为红色、LE 为蓝色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    我真的很抱歉。 我们的专家今天不在办公室。 我已安排明天与他们谈话。 我将在24小时内回来。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoko、

    我们可以将此内容发送到电子邮件吗? 如果您认为合适、请通过 steven-li@ti.com 与我联系

    此致、

    Steven