主题中讨论的其他器件:TPS92641EVM、
你(们)好
我使用上述模型编号制作了一个电源为48V 的 LED 电路、但 VREF 引脚5仍为0V、它通常不输出3V、并且无法正常工作。
此外、对于额定 RON 为6V 的情况、它不适合在8.95V 电压下运行。
请告诉我随附文件中的电路问题。
您能告诉我如何判断 IC 故障吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用上述模型编号制作了一个电源为48V 的 LED 电路、但 VREF 引脚5仍为0V、它通常不输出3V、并且无法正常工作。
此外、对于额定 RON 为6V 的情况、它不适合在8.95V 电压下运行。
请告诉我随附文件中的电路问题。
您能告诉我如何判断 IC 故障吗?

感谢你的答复。
我根据您的建议尝试了以下操作。
电源12~32V 输入、但 SW=VCC=VREF=0无变化
2. C70、C73、C71、C77:额定50V C74:额定25V。 所有电容器都不会短路、因此它们看起来不会损坏。
3.使用了相同的新板。 当仅输入12V 至48V 电源时、SW 会输出时钟、但波形不正常。 仅在48V 电源的情况下、VREF=3V、但它下降至 VREF=2V。

4、我再次检查了电路板布局、但没有问题。
我能用您的仿真工具判断我的电路没有问题吗?
如果是、我们可以确定实际电路板的某个位置存在问题。
此外、使用此 IC 时、使用12V 电源的其他 LED 电路工作正常。请参阅下面的。


请给我一些建议。
感谢您的重播。
是否正确理解 OCP 在 Q2的 FETGate 和 DRAIN 之间施加1.28V 或更高电压时运行?

Q2和 Q3 FET 为 NTD3055-150g (ON Semiconductor)。 我使用的 FET 类型与 TPS92641EVM 用户指南中的类型相同。

![]()
当 Id=1A 时、FET 小于 VDS=0.5V。 (NTD3055-150特性)我使用的 LED 电流最大为1.5A

我发送的最后一个波形是 LED 未连接时的波形。 因此、LED 电流= 0A。
我不知道该怎么做。 请给我建议。
你(们)好,先生
CH3 HG 代表什么? 这是否意味着高侧 FET Q2的栅极驱动信号? 但它显示了非常高的电压尖峰。 我们需要测量的是 Vin 和 TP45之间的电压、这也是 Q2的漏源电压。 您可以使用差分电压探头进行测试。
对于工作条件、您只需将 UDIM 保持悬空、而无需向 TP26添加任何信号、并向 IADJ 施加1V 电压、这将使器件仅在模拟调光下工作。 我们可以从这开始。
同时、您是否尝试将 C77增加到0.22uF?
你(们)好
我上次发送给您的波形不会向 UDIM 输入电压。 它是浮动的。
1) C73:0.47uF 已更改、但波形未更改。
2) 2)此外、波形更改为0.1uF、如下所示。
OCP 似乎可以正常工作。 LED1 +/ TP30具有信号波动。

工作电路如下。

与 EVM 电路的差异是 R78、R72、R73和 L11的值。 可以更换电阻器、但是否有必要?
L11没有更换部件。
请告诉我您的建议。
你(们)好,先生
您是否想到的是启动波形而不是稳定的结果? 我想检查 LED1+TP30的初始状态、还请将 SW1/TP45和启动电压(C77的电压)置于同一波形中。
我认为这是因为高侧 FET 未正确导通、从而导致漏源极压降较大。 强烈怀疑启动电压异常。
请确保 TP30电压在初始状态下为零、这将有助于在启动期间为启动电容器充电。
2.短接 R75
3.自举二极管 D12是否与 EVM 相同?
您可以 通过 mason-wang@ti.com 与我联系
你(们)好
发生调光问题。
与上一份报告一样、当 IADJ=1V 且48V 电源接通时、LED 亮起。
SW 信号工作正常。

但是、当 IADJ 约为0V 时、当48V 电源开启时、LED 不会亮起、
当 IADJ 设置为1V 时、LED 不亮。
此时的波形如下所示。

左侧是48V 电源打开、右侧是 IADJ 设置为1V。 SW 脉冲信号不工作。
出什么问题了? 请帮帮我。
你好,先生
您是否意味着通过重新添加 VR10和 R74来调整 Iadj 来更改电路、从而通过 Vref 调节 Iadj、在这种情况下、可使用1V Iadj 运行、而直接在 Iadj 引脚上施加1V 电压将不起作用?
您能否帮助检查 Iadj=1V、0.7V、0.5V 时的 LED 电流、并查看电流是否遵循 Iled=VIadj/10/RCS? 计算值1V->0.5A、0.7V->0.35A、0.2V->0.1A。
您能否帮助检查 Iadj=0.5V 时的 SW 导通时间(高电压电平)是否约为235ns、这是最短导通时间?
你(们)好
与 EVM 电路一样、我尝试将 IADJ 连接到 VREF。 调光可通过调节 VR10向 IADJ 输入0至2V 来完成。照明时的图形如下所示。

根据 ILED = Vadj/10/RCS 运行。
IADJ=0.5V、0V 时的波形如下。
SW1 ON 信号为1.63uec。 不是235nsec。

我注意到 VREF=3V、VREF=2.9V、VREF=2.9V。 如果在启动时未打开、即使 IADJ 设置为1V 或更高、也无法打开、那么 UVLO 或关断等互锁是否可以工作? 我担心 C69比 EVM 大10uF。 请给我一些建议。
你好,先生
实际上、我对 EVM 的操作是移除 R5以断开 Vref 并在 IADJ 上应用直流电源。 在这种情况下、EVM 也可以正常工作。 因此、我认为问题与 Iadj 是否连接到 Vref 无关。

根据您的描述、此问题并非总是发生、但有机会出现。 我的理解是否正确?
实际上、我的问题是 VCC 引脚可能无法正常工作、因为 之前使用原低电压额定值二极管 D12对该引脚施加高电压(如果击穿、则直接在 VCC 上施加高电压)。 您能否检查 VCC 性能以确定是否存在正常(可以亮起并在0-1V 之间调节)和异常(不能亮起或只能在 高值 Iadj 条件下亮起)?
在更改为新二极管 D12后、您是否更换了新器件?
你(们)好
感谢您的回答。
如果 IADJ 在启动时设置为0.7V 或更高、则会亮起、如果小于该值、则无法亮起。 如果它可以亮起、即使它降低到 IADJ=0V、也可以进行调光。 更换 D12后未更换 U16。 U16的交换是不可能的。
我还有两个相同的板、一个可能有损坏的 U16、另一个仅通电一次。 电路配置处于初始状态。 因此、我担心 VCC 阻尼。 我不想使用它、因为它是最后一个板。 我应该尝试一下吗?
你好,先生
对于最后一个电路板、我认为只要您使用具有足够额定电压的二极管、电路板就应该是安全的。
在尝试您的最后一个电路板之前、我认为最好如上所述、在正常和异常条件下再次确认 VCC 性能。
我还想再次确认此问题的症状:
1.使用 Iadj>0.7V 启动,可以亮起,甚至可以在 Iadj=0V 时变暗;使用 Iadj<0.7V 启动,不能亮起。
2.我注意到您提到过,将 Iadj 连接到 Vref 后, 可以通过调整 VR10将0输入到2V 输入 IADJ 来完成调光。 因此、在这种情况下、Iadj 在启动期间也应大于0.7V、对吧?