This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:VREF 引脚5仍为0V。

Guru**** 2507025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133577/tps92640-vref-pin-5-is-still-0v

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:TPS92641EVM

你(们)好

我使用上述模型编号制作了一个电源为48V 的 LED 电路、但 VREF 引脚5仍为0V、它通常不输出3V、并且无法正常工作。

此外、对于额定 RON 为6V 的情况、它不适合在8.95V 电压下运行。
请告诉我随附文件中的电路问题。
您能告诉我如何判断 IC 故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当您仅施加48V Vin 时、您是否会得到"VREF 引脚5仍为0V"? 您是否想共享 VREF、VCC、SW 的启动波形?

    此外、我注意到 HS 的栅极驱动电阻器为43欧姆、我认为这不是一个合理的值。 我认为与 LS 相同的2.2欧姆电阻应该足够了。

    此外、R77和 VR15的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    当在 TP26=1.541V 和 TP27=0V 的条件下打开电源时、Vref=VCC=SW 保持在0V。 最初、SW 应为开关波形、但它保持在0V。 可以输入0-2V 吗? IC 是否也会损坏?
    感谢您指出43Ω。 R77和 VR15是根据数据表中的图18设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否通过触发功能捕获了波形? 如果  VREF=VCC=SW 一直保持为0、那么我认为可以排除启动故障。  

    此外、"输入0-2V"是什么意思?

    我想我们可以再次检查启动情况以确认这一点、 然后更换新 IC 以检查是否已销毁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    这是48V 电源接通时的波形。 我仍然不明白 VREF 为0V。

    0-2V 表示 IADJ 引脚的输入电压。 通过对该引脚施加0-2V 电压来激活调光。

    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    通常、只要在 VIN 引脚上施加输入电源、VCC 就由内部 LDO 生成。 然后、VREF 将从 VCC 生成。 但是、从波形可以看到、VCC 和 Vref 都保持低电平、即使 Vin 已经上升到48V。 因此、我的一些建议是:

    1.尝试增加输入电压  

    2.检查 VCC 电容器的额定电压、最好大于15V、以避免电容降额过大

    3.更换新设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我根据您的建议尝试了以下操作。
    电源12~32V 输入、但 SW=VCC=VREF=0无变化
    2. C70、C73、C71、C77:额定50V C74:额定25V。 所有电容器都不会短路、因此它们看起来不会损坏。
    3.使用了相同的新板。 当仅输入12V 至48V 电源时、SW 会输出时钟、但波形不正常。 仅在48V 电源的情况下、VREF=3V、但它下降至 VREF=2V。


    4、我再次检查了电路板布局、但没有问题。

    我能用您的仿真工具判断我的电路没有问题吗?

    如果是、我们可以确定实际电路板的某个位置存在问题。
    此外、使用此 IC 时、使用12V 电源的其他 LED 电路工作正常。请参阅下面的。  

    请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您提供相关信息。  

    对于建议#1、您是否尝试将输入电压 升高、例如50V、60V。

    对于您的回答#3、您是否意味着它使用不同的电路板显示不同的结果? 在第一个波形中、VCC 的行为是怎样的? 对于相同的操作、您是否还可以尝试移除 R74并查看 Vref 是否仍保持2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    1、C71的额定电压为50V、可以输入50-60V 电源吗?
    3在不同的电路板上提供相同的结果。 另一个电路板上具有相同 IC 的电路工作正常。 直流电源12V/48V 和 FET 类型不同。
    直流电源和 FET 是否不同?
    当我移除 R74时、VREF 输出为3V。
    此外、R77被删除时的波形如下。

    波形似乎是输出的、但这是不正常的。
    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我认为到目前为止、基本 LDO 在 VCC 结果下工作正常。 从软件结果来看、器件似乎关闭了大约270us、然后重新启动。 我怀疑在启动期间会触发 OCP。 因此、请监控高侧 FET 的 DS 电压(保护限制为~1.28V)、同时分享该 FET 的数据表。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    是否正确理解 OCP 在 Q2的 FETGate 和 DRAIN 之间施加1.28V 或更高电压时运行?


    Q2和 Q3 FET 为 NTD3055-150g (ON Semiconductor)。 我使用的 FET 类型与 TPS92641EVM 用户指南中的类型相同。

    当 Id=1A 时、FET 小于 VDS=0.5V。 (NTD3055-150特性)我使用的 LED 电流最大为1.5A


    我发送的最后一个波形是 LED 未连接时的波形。 因此、LED 电流= 0A。

    我不知道该怎么做。 请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、DS 电压将在器件内部受到监控、一旦超过1.28V、它就会触发 OCP。

    您是说在没有 LED 的情况下测试了以下波形吗? 然后、我想知道 LED 的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    连接 LED 的结果如下。 OVP 似乎正常工作。

    现在、我直接连接 HG 和 Q2-Gate、因为 D11可能出现问题。 这看起来不错。 此外、我将 R75从43Ω Ω 更改为2.2Ω Ω、但没有影响。

    我再次很抱歉、但请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请提供高侧 FET 的 VDS 波形、因为时序似乎与 OCP 机制相匹配。 我们需要首先确认是否存在在启动期间触发 OCP 的电流过冲、然后尝试找出更多操作。 我同意稳定的1.5A 电流不会触发 OCP。  

    另一个想法是  、自举电容器 C77为0.1uF、而 EVM 中为0.22uF。 您可以同时检查此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量了三种情况的波形。
    1 VIN=48V UDIM=0V IADD=0V #1不执行任何操作。


    2 VIN=48V UDIM=0→1.5V IADD=0V


    3 VIN=48V UDIM=0→1.5V IADD=1V


    每次发生 OCP 触发270usc 时、#2和#3脉冲会有一点小。 您能从这个推断出什么吗?

    请告诉我是否有其他测量方法。

    请告诉我您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    CH3 HG 代表什么? 这是否意味着高侧 FET Q2的栅极驱动信号? 但它显示了非常高的电压尖峰。 我们需要测量的是 Vin 和 TP45之间的电压、这也是 Q2的漏源电压。 您可以使用差分电压探头进行测试。

    对于工作条件、您只需将 UDIM 保持悬空、而无需向 TP26添加任何信号、并向 IADJ 施加1V 电压、这将使器件仅在模拟调光下工作。 我们可以从这开始。

    同时、您是否尝试将 C77增加到0.22uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    CH3是 TPS92640 IC 的 HG 引脚的信号。
    我没有0.22uF、因此我将 C77更改为0.2uF。 原理图如下。


    CH1是 VIN (48V)和 Q2源极(TP45)之间的差分电压波形。

     脉冲每270usec.OCP 看起来仍然有效。 我不知道导致它的原因是什么。



    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    请遵循以下运行条件:VIN=48V、UDIM 悬空、IADD=1V

    请检查操作:1)将 C73增加到0.47uF;2)将输出电容器从22uF*2减少到0.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我上次发送给您的波形不会向 UDIM 输入电压。 它是浮动的。
    1) C73:0.47uF 已更改、但波形未更改。
    2) 2)此外、波形更改为0.1uF、如下所示。

    OCP 似乎可以正常工作。 LED1 +/ TP30具有信号波动。

    工作电路如下。


    与 EVM 电路的差异是 R78、R72、R73和 L11的值。 可以更换电阻器、但是否有必要?
    L11没有更换部件。

    请告诉我您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我已经比较了原理图和 EVM 之间的配置。 看起来没有什么大区别。 您能否在同一波形中进一步提供引脚 Ron、电感器电流和 SW 的波形、并放大以查看以下详细信息。 我只是想知道、在启动过程中、电感器电流会如何产生 OCP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    请求的波形如下。 CH3为 RON (IC-2引脚)。


    CH3 (RON)与 CH1信号同步时有一点噪声。
    这对您有什么影响吗?

    9月28日至10月2日将进行维护、因此请告诉我如何与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否想到的是启动波形而不是稳定的结果? 我想检查 LED1+TP30的初始状态、还请将 SW1/TP45和启动电压(C77的电压)置于同一波形中。

    我认为这是因为高侧 FET 未正确导通、从而导致漏源极压降较大。 强烈怀疑启动电压异常。

    请确保 TP30电压在初始状态下为零、这将有助于在启动期间为启动电容器充电。

    2.短接 R75  

    3.自举二极管 D12是否与 EVM 相同?

    您可以 通过 mason-wang@ti.com 与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    DC48V 导通时的波形如下。
    IADD=1V 是外部电源在打开 DC48V 之前的输入。

    1) TP30为5V 2) R75短接
    3) 3) D12与 DVM 不同。 我使用的 D12额定电压为20V。
    DVM 的额定电压为100V。 CH3 (BOOT)最高可达48V、因此我认为这是问题所在。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已通过邮件回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要更换 D12。 请稍候、我正在检查操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    替换 D12后的波形如下

    波形与您发送给我的波形相同。
    此外、现在可以打开 LED。
    我认为这很好、您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我认为波形很好、没有观察到更多的 OCP。 您可以进一步检查 LED 电流是否为目标值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    发生调光问题。
    与上一份报告一样、当 IADJ=1V 且48V 电源接通时、LED 亮起。

     SW 信号工作正常。

    但是、当 IADJ 约为0V 时、当48V 电源开启时、LED 不会亮起、

    当 IADJ 设置为1V 时、LED 不亮。

    此时的波形如下所示。

    左侧是48V 电源打开、右侧是 IADJ 设置为1V。 SW 脉冲信号不工作。
    出什么问题了? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我将在 EVM 上验证此操作。 您是否仍然保持原理图中所示的更改并在 TP27上施加1V 或0.2V 直流电源? 另外、当您将 Iadj 改回1V 时、请监控 VCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    工作电路与上面的图示电路相同。

    使用外部电源将电压(0.2V、1V)输入 TP27。
    设置 IADJ=1V 时、我将检查 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    IADJ=0.2V 时的运行在 EVM 上是正常的、请参阅以下波形:CH1 VIADJ、CH3 SW、CH4 LED 电流  

    您是否介意在移除 C72后检查它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我移除了 C72、但在 IADD=0V 的情况下打开48V 电源后、即使 IADD=1V、也不会亮起。


    因此、我更改了电路、以便将 IADJ 电压输入到 VREF 基准。 IADJ = 1V、0.7V、0.5V 和0.2V 时的波形如下所示。

    IADJ = 0.7、0.5V 在230usec 间隔脉冲生成后消失。 0.2V 没有脉冲波形。  

    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    您是否意味着通过重新添加 VR10和 R74来调整 Iadj 来更改电路、从而通过 Vref 调节 Iadj、在这种情况下、可使用1V Iadj 运行、而直接在 Iadj 引脚上施加1V 电压将不起作用?  

    您能否帮助检查 Iadj=1V、0.7V、0.5V 时的 LED 电流、并查看电流是否遵循 Iled=VIadj/10/RCS? 计算值1V->0.5A、0.7V->0.35A、0.2V->0.1A。

    您能否帮助检查 Iadj=0.5V 时的 SW 导通时间(高电压电平)是否约为235ns、这是最短导通时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与 EVM 电路一样、我尝试将 IADJ 连接到 VREF。 调光可通过调节 VR10向 IADJ 输入0至2V 来完成。照明时的图形如下所示。

    根据 ILED = Vadj/10/RCS 运行。
    IADJ=0.5V、0V 时的波形如下。

    SW1 ON 信号为1.63uec。 不是235nsec。

    我注意到 VREF=3V、VREF=2.9V、VREF=2.9V。 如果在启动时未打开、即使 IADJ 设置为1V 或更高、也无法打开、那么 UVLO 或关断等互锁是否可以工作? 我担心 C69比 EVM 大10uF。 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    实际上、我对 EVM 的操作是移除 R5以断开 Vref 并在 IADJ 上应用直流电源。 在这种情况下、EVM 也可以正常工作。 因此、我认为问题与 Iadj 是否连接到 Vref 无关。  

    根据您的描述、此问题并非总是发生、但有机会出现。 我的理解是否正确?

    实际上、我的问题是 VCC 引脚可能无法正常工作、因为 之前使用原低电压额定值二极管 D12对该引脚施加高电压(如果击穿、则直接在 VCC 上施加高电压)。 您能否检查 VCC 性能以确定是否存在正常(可以亮起并在0-1V 之间调节)和异常(不能亮起或只能在  高值 Iadj 条件下亮起)?  

    在更改为新二极管 D12后、您是否更换了新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    如果 IADJ 在启动时设置为0.7V 或更高、则会亮起、如果小于该值、则无法亮起。 如果它可以亮起、即使它降低到 IADJ=0V、也可以进行调光。 更换 D12后未更换 U16。 U16的交换是不可能的。


    我还有两个相同的板、一个可能有损坏的 U16、另一个仅通电一次。 电路配置处于初始状态。 因此、我担心 VCC 阻尼。 我不想使用它、因为它是最后一个板。 我应该尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    对于最后一个电路板、我认为只要您使用具有足够额定电压的二极管、电路板就应该是安全的。  

    在尝试您的最后一个电路板之前、我认为最好如上所述、在正常和异常条件下再次确认 VCC 性能。

    我还想再次确认此问题的症状:  

    1.使用 Iadj>0.7V 启动,可以亮起,甚至可以在 Iadj=0V 时变暗;使用 Iadj<0.7V 启动,不能亮起。

    2.我注意到您提到过,将 Iadj 连接到 Vref 后, 可以通过调整 VR10将0输入到2V 输入 IADJ 来完成调光。 因此、在这种情况下、Iadj 在启动期间也应大于0.7V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    1和2都是正确的。
    请给我建议。

    收到您的建议后、我将决定是否使用最后一个电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我的建议是在 Iadj <0.7V 时再次检查启动波形、并监控 VCC、Vref、Vboot 的信号。 只需再次确认这些稳压电压是否正常工作。

    之后、我建议在新电路板上进行测试。 您还提到了另外两个板、一个可能已损坏。  那么、这个也有这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误您的联系。
    以 IADJ=1V 和 IADD=0.4V 开头时的波形如下。

    CH2是 VCC、VREF 和 BOOT 的波形。

    我无法通过查看这些波形来找出原因。
    损坏的电路板根本无法正常工作。 其余部分将是该板和最终的新板。

    IC 芯片是否真的损坏了?

    请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    很抱歉耽误你的时间。

    感谢您的观看。 我想 VCC 的 sth 是错误的、因为它不会再次斜升。 但 您是否尝试过使用新二极管的新电路板? 我认为使用正确的额定电压二极管可以安全地运行。 需要比较结果来确定 VCC 击穿错误二极管是否是根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    新电路板上的测试结果看起来不错。

    电路仅更换 D12。 电路如下。



    波形如下。

    从 Iadj=0V 开始时、SW1中生成脉冲。 当 IADJ 逐渐增加到0.5V 和1.2V 时、CH2:LED+电压增加并亮起。 
    我认为、IADD=1.2V 是第一个照明的原因是 R77和 VR15的偏移。 因此、
    尝试将电阻更改为适当的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    是的、这可能是原因。 要验证它、您能否降低 R77+VR15以查看1.2V 首次照明是否会移至更小的 IADJ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    R77被移除时、IADJ 和 LED 电流的特性如下。

    必须设置 ROFF、因为它在 IADD=0V 时亮起。

    必须设置 ROFF、因为它在 IADD=0V 时亮起。
    根据数据表、计算结果为 roff= 6500Ω Ω。
    但是、由于缺少 ROFF 功耗、此电路板将继续运行而不发生 ROFF。

    我认为这是好的。 感谢您的长期支持。