This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:bq40z60 EVM 无放电

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845049/bq40z60evm-578-bq40z60-evm-no-discharge

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z60

您好!

我有一个新的 bq40z60-EVM、它不会为 VSYS 提供电压。

BPack 电压在 Q2 (CHG)处、R10上的电压为8伏。

Q3漏极处的电压也是如此、但无论我在 Studio 中做了什么更改、R11 (栅极)始终为0伏。
我开始相信 Q3或 U2 (z60)可能是坏的。

有人能不能看一下 Studio 输出、看看它是否是我缺少的东西。  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    bqstudio 寄存器似乎正常、请查看您是否能够为 EVM 提供 DSG。 要充电、您需要打开 ACFET、而不是设置 ACLW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我似乎无法打开放电 FET。

    当 FET_EN 为低电平并使用命令切换 DSG FET 时、没有输出。

    如何在“Command (命令)”窗口中发出“Command Not (命令不)”?  (ManufacturerAccess () 0x00C2 ACFET_TEST 切换)

    根据 Studio 帮助,有一个手动控制面板?? 我没有。

    与 bqStudio 和文档相关的信息之间似乎存在很多混淆和不匹配。

    这让我非常失望、因为我一直相信 TI 是该领域最好的之一。 (已经有37年以上的时间了)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉。 是的、您说得对、文档可以更好。 您可以使用高级通信 SMB 插件发送命令。 您可以使用数据0xC2 00将块数据写入0x44以发送命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK 命令已发送并正常工作 (顺便说一下、没有输出。)

    这是奇怪的东西。  位寄存器和数据存储器视图通常不一致/不匹配。

    请注意、"OP Status A"(OP 状态 A)显示 ACLW 绿色、而"bit Reg "(位注册)显示 ACLW 红色-两者均已更新。

    (注意:如果我使用 ACLW 上数据存储器的写入函数、它会在 DM 窗口中发生变化、但位视图不会发生变化)  

    此外、在"位寄存器"中、AC_TEST 处于活动状态、但 ACFET 处于非活动状态(FET_EN 处于关闭状态)

    我可能会假设很多、但如果我加载默认值、则需要对 EVM 进行少量更改才能输出。

    我有4S 电池、对此进行了设置调整。  也使用了正确的化学设置。

    EVM 手册中几乎没有分步提供的其他信息。

    任何人都有正常工作的 bq40z60 EVM??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通过 FET 测试、您可以切换 ACFET。 但是、其想法是直接使用监测计来控制它、以实现自动操作。 请重新刷新固件并查看其是否有用。 EVM 应直接使用默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、重新加载的固件和默认值。

    将3节电池默认值更改为4节电池。  也更新了4节电池的充电器设置(见下文)

    VAC = 20V、负载= 25欧姆

    无 VSYS 输出、VAC 无电流消耗

    还启用了充电器和监测计。  没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请允许我在两天内获取 EVM 并在此处进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我尚未收到 EVM。 完成测试后、我将更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 EVM 切换为仅使用2节电池。

    现在、在连接适配器(PS)的情况下、PCB 会为电池充电并为300mA 负载提供电流。

    如果我断开负载、充电电流会按预期增加。

    但是、当电池在 VSYS 上负载为300mA 时充满电时、单元将更改为放电模式。

    电池提供所有负载电流、适配器不提供任何电流。

    适配器存在标志表示适配器存在。

    (尚未重试4节电池)

    该部件的稳定性不会受到热烈的模糊。

    Thx、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    您是否仍然遇到问题? EVM 现在是否正常工作?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不正确。  切换到2节电池时会出现一些结果。

    放电时仍不使用适配器电源。 (提供高达5A 的电源)

    没有像计划中的那样将电池移回4个单元、而没有任何作用。

    我将看到、在几天内、4个电池单元是否与2个电池单元相同。

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。 如果4S 的性能好、请告诉我

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为现在是采取另一种解决办法的时候了。  该部件正在开发中并 正在松鼠。

    查看电芯1电流与电芯2、3和4电流的关系。  该婴儿正在同时放电和充电。

    通常、为了使其充电、我必须多次打开和关闭电源、有时电源会开始充电。  如果我只打开它、它就会坐几个小时、并且永远不会开始充电。

    只是不值得努力使用。