主题中讨论的其他器件: TPS40210
你(们)好
我在项目中使用 TPS40210-Q1反激式设计、具有三个输出。其中一个输出我在设计中使用了100uF 电容器和22nF (~2ms)软启动电容器。
我在这个设计中遇到启动问题...
请帮我计算输出电容器充电时间吗?
如果100uF 电容器意味着 TPS40210 SS 引脚需要使用什么软启动电容值?
请分享上面的计算结果、这对我非常有用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在项目中使用 TPS40210-Q1反激式设计、具有三个输出。其中一个输出我在设计中使用了100uF 电容器和22nF (~2ms)软启动电容器。
我在这个设计中遇到启动问题...
请帮我计算输出电容器充电时间吗?
如果100uF 电容器意味着 TPS40210 SS 引脚需要使用什么软启动电容值?
请分享上面的计算结果、这对我非常有用
您好 Parthithban、
很抱歉耽误你的时间。 实际上、我花了很多时间来解决这个问题、发现连接 SS 电容器和反激式软启动时序的简单方程是不容易获得的。 如果您设置时间、当输入电压变化时、SS 时间也会变化。 为了更好地控制软启动、我们通常在次级侧实施软启动。 请参阅以下参考设计示例。 由 R13、C21和 D4组成的电路可实现从次级侧开始的软启动时间、这与输入电压无关。 基本上、R13和 C21时间常数决定了输出电压的建立速度。
https://www.ti.com/lit/df/slvr483/slvr483.pdf
谢谢、
Youhao