This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:反激式输出电容器充电时间计算

Guru**** 2552660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852327/tps40210-q1-flyback-output-capacitor-charging-time-calculation

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

你(们)好

我在项目中使用 TPS40210-Q1反激式设计、具有三个输出。其中一个输出我在设计中使用了100uF 电容器和22nF (~2ms)软启动电容器。

我在这个设计中遇到启动问题...

请帮我计算输出电容器充电时间吗?  

如果100uF 电容器意味着 TPS40210 SS 引脚需要使用什么软启动电容值?

请分享上面的计算结果、这对我非常有用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有简单而直接的公式。  请按照数据表中的公式(2)确定所需的 SS 时间、然后按公式(1)选择 CSS。

    请注意、由于这些公式用于升压、但您的电路是反激式电路、Iout (oc)是初级侧参数、 因此您需要按匝数比将此 OC 限制转换为次级等效值。  始终通过测试验证性能。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

             感谢你的答复。

    您能否分享反激式转换器的参考设计计算。 对我来说非常有用

    可以帮我解决这个问题吗?

    谢谢  

    Parthithban V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parthithban、

    我很快就会处理这个问题。  请等待几天。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

             感谢您的支持。

    我添加了反激式要求:

    输入电压范围 -+8至+16V

    输出电压 - +6.5V/230mA、+15V/100mA、5V/40mA

    转向变压器 - 初级- 12圈, +6.5V 次级-10圈   +15V 次级-22圈,   +5V 次级-8圈

    初级电流限制- 3.5A

    谢谢、此致

    Parthithban V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parthithban、

    我们下周将为您提供最新信息。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢你的答复。

    我正在等待您的下一个回复

    谢谢  

    Parthithban V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parthithban、

    很抱歉耽误你的时间。  实际上、我花了很多时间来解决这个问题、发现连接 SS 电容器和反激式软启动时序的简单方程是不容易获得的。 如果您设置时间、当输入电压变化时、SS 时间也会变化。   为了更好地控制软启动、我们通常在次级侧实施软启动。  请参阅以下参考设计示例。  由 R13、C21和 D4组成的电路可实现从次级侧开始的软启动时间、这与输入电压无关。  基本上、R13和 C21时间常数决定了输出电压的建立速度。  

    https://www.ti.com/lit/df/slvr483/slvr483.pdf

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

             感谢您的支持。

    您的建议在我们的设计中非常有用。

    谢谢、此致

    Parthithban V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 让我关闭这里的主题。  如果您有其他问题、欢迎创建新帖子。

    祝您设计顺利。

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

             感谢您的支持。

    谢谢  

    Parthithban V