This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:MCU 和 IMONOUT 极性的电流控制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171902/lm5177-current-control-from-mcu-and-imonout-polarity

器件型号:LM5177

尊敬的 TI 专家

使用来自 MCU 的信号(PWM 或 DAC)实现 LM5177电流控制的最佳方法是什么?

我们需要在-15A (最大充电电流)和+15A (最大放电电流)之间控制来自电池的电流。

我提出的最佳解决方案是下图所示的解决方案。 但我意识到 IMONOUT 可能仅测量正向电流(V_IMONOUT = V_ISNSP−V_ISNSN×GM×R_IMONOUT)。 如果 SYNC 引脚在启动时为低电平、这是否还会改变 IMONOUT 的极性/方向(除了改变限流器的极性)?

您是否有任何其他解决方案可用于控制正负方向的电流?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您的想法与另一个选择非常接近。

    按照您的预期使用 IMON 功能。 IMON 具有内部电流源、可拉取和灌入电流。 因此、如果在已知电压(基准)、IMONOUT 和 GND 之间添加一个外部分压器、则可以将两个方向的电流测量为电压。  

    为了进行调节、您可以使用 ATRK 输入来调节输出电压、以便获得所需的电流。

    综合起来:

    - IMONOUT 为您提供表示电流的电压信号。

    -这是使用 ADC 测量的

    -某些逻辑和数字滤波器生成 ATRK 信号,用于调节输出电压。

    当然、您也可以在 COMP 引脚注入信号、但您需要在两个方向上进行控制。

    注意:启动时的同步电平将配置 ILimiter 而不是 iMonitor。

    附注2:我只是在研究一份申请报告,其中显示(只有一个方向),但报告目前正在草拟中,我希望将其公布到年底。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的详细回答。

    我不知道电流源会灌入电流、这是个好消息。

    如果我计算正确、那么中间点连接到 IMONOUT 时、具有2个66k Ω 电阻器的分压器将生成0-3.3V 电压、对应于 Rsns 电阻上的-50mV-50mV 电压(-50uA-50uA 灌电流/拉电流)。

    我认为将稳压器与电压稳压器串联使用、尤其是使用 MCU 进行稳压会太慢、但我认为这可能过于保守。  

    期待阅读报告!

    此致、