尊敬的 TI 专家
使用来自 MCU 的信号(PWM 或 DAC)实现 LM5177电流控制的最佳方法是什么?
我们需要在-15A (最大充电电流)和+15A (最大放电电流)之间控制来自电池的电流。
我提出的最佳解决方案是下图所示的解决方案。 但我意识到 IMONOUT 可能仅测量正向电流(V_IMONOUT = V_ISNSP−V_ISNSN×GM×R_IMONOUT)。 如果 SYNC 引脚在启动时为低电平、这是否还会改变 IMONOUT 的极性/方向(除了改变限流器的极性)?

您是否有任何其他解决方案可用于控制正负方向的电流?
谢谢、
哦