This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044B:[KORTEK]询问备选方案的适用性

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B, TPS2044, LM3544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172027/tps2044b-kortek-inquire-about-the-suitability-of-alternatives

器件型号:TPS2044B
主题中讨论的其他器件: TPS2044LM3544

大家好、TI 支持团队

由于客户提供的现有产品(TPS2044BD)存在交货问题、我们正在考虑将其替换为以下产品。

- LM3544MX-L/NOPB

- TPS2044DR

请参阅下面的方框图。

电气特性是否有差异?

以上两种产品中的哪一种是最佳的替代产品?

请检查是否适合更换相应产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您是说 TPS2044BD 是 TPS2044B、其封装是 D-SOIC、对吧?

    您是说 TPS2044DR 是 TPS2044、其封装是 D-SOIC、封装框是 R、对吧?

    因此、您需要使用 TPS2044替代 TPS2044B、实际上它们具有相同的封装和引脚2、但它们具有不同的特性:

    TPS2044:

    TPS2044B:

    此外、它们的图也不同、TPS2044具有四个电荷泵、而 TPS2044B 只有一个电荷泵。

    TPS2044:

    TPS2044B:

    我的建议是、您可以联系我们的标记工程师 Wanqi (Yao、Wanqi) )要推送问题、或者如果您紧急、请给我发送电子邮件、我会让她联系您、谢谢。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno

    感谢你的答复。

    TPS2044BDR 是否可以替换为 LM3544MX-L/NOPB?

    有什么区别?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    该器件应 mΩ 引脚对引脚封装、但它们也具有不同的特性、我不知道我们的客户是否需要该器件、例如 TPS2044B:70m Ω 高侧 MOSFET 和 LM3544:90mΩ Ω(典型值) 高侧 MOSFET 开关。

    让我把 Wanqi 环入,也许她会有一个好的解决办法。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    这是 PI 营销的 Wanqi。

    是否有 TI TSR 可以帮助您交付 TPS2044BD/R?  

    我们也很乐意为您提供帮助。 您是否可以让 TSR 联系人通过电子邮件联系我、以便我们跟进?  

    关于替代方案、您可能希望了解一下 TPS2044AD/R

    我不建议您将器件替换为 LM3544或 TPS2044。 我们 关于   LM3544或 TPS2044的长期计划 是逐步淘汰。  

    TPS2044ADR 和 TPS2044BDR 的长期可用性会更好。

    这两个器 件的主要区别在于 RDS_ON:TPS2044ADR 为80mΩ Ω、而 TPS2044BDR 为70mΩ Ω。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。  

    姚万奇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品系列

    >>了解详情: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<