主题中讨论的其他器件: TPS2044、 LM3544
大家好、TI 支持团队
由于客户提供的现有产品(TPS2044BD)存在交货问题、我们正在考虑将其替换为以下产品。
- LM3544MX-L/NOPB
- TPS2044DR
请参阅下面的方框图。
电气特性是否有差异?
以上两种产品中的哪一种是最佳的替代产品?
请检查是否适合更换相应产品。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
由于客户提供的现有产品(TPS2044BD)存在交货问题、我们正在考虑将其替换为以下产品。
- LM3544MX-L/NOPB
- TPS2044DR
请参阅下面的方框图。
电气特性是否有差异?
以上两种产品中的哪一种是最佳的替代产品?
请检查是否适合更换相应产品。
谢谢。
此致、
mj
尊敬的 MJ:
您是说 TPS2044BD 是 TPS2044B、其封装是 D-SOIC、对吧?
您是说 TPS2044DR 是 TPS2044、其封装是 D-SOIC、封装框是 R、对吧?
因此、您需要使用 TPS2044替代 TPS2044B、实际上它们具有相同的封装和引脚2、但它们具有不同的特性:
TPS2044:
TPS2044B:
此外、它们的图也不同、TPS2044具有四个电荷泵、而 TPS2044B 只有一个电荷泵。
TPS2044:
TPS2044B:
我的建议是、您可以联系我们的标记工程师 Wanqi (Yao、Wanqi) )要推送问题、或者如果您紧急、请给我发送电子邮件、我会让她联系您、谢谢。
此致、
Kuno
尊敬的 MJ:
这是 PI 营销的 Wanqi。
是否有 TI TSR 可以帮助您交付 TPS2044BD/R?
我们也很乐意为您提供帮助。 您是否可以让 TSR 联系人通过电子邮件联系我、以便我们跟进?
关于替代方案、您可能希望了解一下 TPS2044AD/R
我不建议您将器件替换为 LM3544或 TPS2044。 我们 关于 LM3544或 TPS2044的长期计划 是逐步淘汰。
TPS2044ADR 和 TPS2044BDR 的长期可用性会更好。
这两个器 件的主要区别在于 RDS_ON:TPS2044ADR 为80mΩ Ω、而 TPS2044BDR 为70mΩ Ω。
如果您有任何后续问题、请告知我们。
姚万奇
产品营销工程师
电源接口 USB 产品系列