This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:TIDA-00690 - TPS62122的效率

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00690, TPS62122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847705/tps62122-tida-00690---efficiency-with-tps62122

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件:TIDA-00690

您好!

我正在使用类似于 TIDA-00690的演示板。 我有相同的收集装置、TPS62122有直流/直流稳压器。

当 Vout=1.2V、Rload=120欧姆时、110µJ Ω 可用。

当我移除 DCDC 并在收集装置的输出端放置一个负载时、这个会生成大约280µJ μ A 的电流。

则直流/直流稳压器的效率< 50%。

是否有原因导致效率低于预期?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victorien、

    TPS62122的转换效率约为90%。  您需要考虑的是、对于 TIDA-00690或类似的能量收集应用 、TPS62122仅在能量收集器已为输入电容器充电至 UVLO 点以上时运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    UVLO 点约为1.85V。 如果我在此电压下计算输入电容器上的剩余能量,我将得到:

    E =(1/2)* C* U²= 17µJ Ω、C = 10µF Ω

    在没有 TSP62122稳压器的情况下、收集装置产生大约260µJ μ W 的电流

    TPS62122输出端的可用能量约为140µJ μ W。 效率为80%时,消耗的能源为:

    E = 140/0.8 = 175µJ Ω

    如果我们添加剩余能量的输入电容器,则得到:E = 175 + 17 = 192µJ μ F

    如果我的计算结果正确、则会错过大约65µJ μ s。

    您是否知道这种能量的损失在哪里?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victorien、

    您能否将原理图、TPS62122输出的 Vout 波形和 Iout 波形以及 Vin 波形和 Iin 波形发布到 TPS62122?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此文件中、您可以找到波形。 我没有 Iout、但负载是120欧姆的电阻器

    e2e.ti.com/.../Result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victorien、

    我仍然需要查看您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚风格、

    我无法根据您的曲线进行计算、但当输出电压为1.2V 且负载为120 Ω 时、TPS62122在输入工作范围内的效率应高于80%。  能量收集电路中必须有其他东西导致感知损耗。  您能否将 TPS62122与能量收集电路分开测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图与 TIDA-00690评估板相同。

    如果我以低成本提供 TPS62122、效率大约为80-85%、但环境却不同:使用电源时、直流/直流处于"恒定模式"。 对于收集器、我们考虑 TPS62122的启动时间瞬态。

    在有关 TIDA-00690测试的报告(www.ti.com/.../tiduc93)中、我们发现类似的结果:收集装置能量= 400µJ μ F、TPS62122输出能量= 160µJ μ F。