主题中讨论的其他器件:TIDA-00690、
您好!
我正在使用类似于 TIDA-00690的演示板。 我有相同的收集装置、TPS62122有直流/直流稳压器。
当 Vout=1.2V、Rload=120欧姆时、110µJ Ω 可用。
当我移除 DCDC 并在收集装置的输出端放置一个负载时、这个会生成大约280µJ μ A 的电流。
则直流/直流稳压器的效率< 50%。
是否有原因导致效率低于预期?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用类似于 TIDA-00690的演示板。 我有相同的收集装置、TPS62122有直流/直流稳压器。
当 Vout=1.2V、Rload=120欧姆时、110µJ Ω 可用。
当我移除 DCDC 并在收集装置的输出端放置一个负载时、这个会生成大约280µJ μ A 的电流。
则直流/直流稳压器的效率< 50%。
是否有原因导致效率低于预期?
此致
感谢您的回答。
UVLO 点约为1.85V。 如果我在此电压下计算输入电容器上的剩余能量,我将得到:
E =(1/2)* C* U²= 17µJ Ω、C = 10µF Ω
在没有 TSP62122稳压器的情况下、收集装置产生大约260µJ μ W 的电流
TPS62122输出端的可用能量约为140µJ μ W。 效率为80%时,消耗的能源为:
E = 140/0.8 = 175µJ Ω
如果我们添加剩余能量的输入电容器,则得到:E = 175 + 17 = 192µJ μ F
如果我的计算结果正确、则会错过大约65µJ μ s。
您是否知道这种能量的损失在哪里?
此致
在此文件中、您可以找到波形。 我没有 Iout、但负载是120欧姆的电阻器
我的原理图与 TIDA-00690评估板相同。
如果我以低成本提供 TPS62122、效率大约为80-85%、但环境却不同:使用电源时、直流/直流处于"恒定模式"。 对于收集器、我们考虑 TPS62122的启动时间瞬态。
在有关 TIDA-00690测试的报告(www.ti.com/.../tiduc93)中、我们发现类似的结果:收集装置能量= 400µJ μ F、TPS62122输出能量= 160µJ μ F。