This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:省电模式与输入电压间的关系

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848657/tps63070-power-save-mode-vs-input-voltage

器件型号:TPS63070

尊敬的 Sirs:

我们的器件中 TPS63070的省电模式存在一些问题。 我们的器 件已投入生产几个月、几天前我们发现了一个问题、因为我们的客户想要将标准电源(到目前为止、它是12V)更改为15V。 我们假设输入电压范围为9V 至16V (16V 是 TPS63070的最大输入电压)、TPS63070的输出电压设置为3.3V。 电流消耗不是恒定的。 无线电模块传输数据时、电流约为130mA、否则为几 mA、因此平均电流消耗约为15-20mA (取决于输入电压)。 当外部电源出现故障时、器件由内部备用电池(LiFePO4 3.2V)供电。 TPS63070具有足够宽的输入电压范围。 它仅在电压为13.5-14V 时工作正常。 高于13.5V-14V 的省电模式不起作用。 一旦 TPS63070切换到 PWM 模式、它就永远保持在 PWM 模式。 因此、平均电流消耗从15-20mA (输入电压为9-13.5V 时)增加到50mA 以上(输入电压>13.5V 时)、不可接受。

我很欣赏有人提出这种奇怪的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech:

    感谢您的提问。  

    首先、请为我们分享原理图、包括输入 ORing。  

    那么、我想知道您如何判断器件是否进入 PFM 模式? 电流消耗还是波形? 如果移除所有负载会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    由于我们器件的特定用途、我不应共享完整的原理图。 现有器件中的任何更改都有一点复杂、因为器件是封装的。 此外、任何相关变更均需要重新认证。 下面是电源电路的简化版原理图。 备用电池电路可以忽略不计。 F1、D2-D4、D6、D7是满足安全法规所必需的。 D1和 T2在外部9-16V 和电池之间切换电源。

    我在实际负载(器件的其他部分)、一个电阻器(模拟实际负载的电流消耗)以及无负载的情况下进行了一些测试。 我观察到电流消耗。 然后我切断了 PS/SYNC 跟踪并将其拉至低电平(对于强制 PWM)、并进行了相同的测试。 强制 PWM 模式和 PWM/PFM 模式(输入电压高于13.5V 时的 PWM/PFM 模式)下的电流消耗非常相似。

    观察到的电流消耗(舍入值):
    1) 1) PWM/PFM 模式、Vcc < 13.5V、
    -空载、ICC = 1mA
    -连接和断开电阻负载后、ICC = 1mA
    2) 2) PWM/PFM 模式、Vcc > 13.5V
    空载、icc=1mA (我打开它很多次、有时它启动时 icc=25-30mA)
    -连接和断开电阻负载后、ICC = 35mA
    3) 3)强制 PWM
    空载、Icc = 25-35mA (取决于 Vcc)

    此致

    Wojciech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech:

    感谢您的补充。 请允许我先做一个快速答复。

    您用于仿真的电阻是多少? 如果设备现在可用、我将尝试在我们的 EVM 实验中重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    Rload = 10欧姆、我认为这是最大电流消耗的良好近似值。 平均电流要小几倍。

    当您非常缓慢地切换负载时、您可能无法观察到问题。 有时 Icc 降至1mA、有时降至35mA。 我不确定原因。 在本例中、负载从每秒3次变为每秒100次。 它取决于无线电模块发送数据包的频率。

    如果您尝试通过以下两种方式来模拟这种情况、我将不胜感激:
    1) 1)在无负载的情况下打开电源、然后连接并断开负载
    2) 2)随负载打开电源、然后断开负载

    在这两种情况下、我都有类似的结果

    此致

    Wojciech。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    您在多少个电路板上观察到这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte


    我们的客户检查了3个设备、并向我报告了问题。 可能提供的170个器件中的大多数已经安装并正常工作(Vcc=12V 更低)。 我检查了我们办公室的4个器件(2个来自生产器件和2个原型)、并使用了两个不同的标记编号。 在所有情况下、我都观察到了相同的行为。

    此致
    Wojciech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    同样、您的行为意味着高于13.5V 的输入电压会导致器件无法进入 PFM 模式、对吧?

    老实说、我到目前为止没有观察到这种行为、我想绝对确定并在实验室中检查了3个 EVM、其中输入电压为16V、输出电压为3.3V、所有 EVM 的运行情况都符合预期、并在启动时进入 PFM 模式。

    您能否检查 PS/SYNC 引脚是否可能存在连接问题?

    请分享您的电感器的器件型号。 当您使用额定电流更高的不同电感器时、请检查问题是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    是的、输入电压高于13.5V 会导致器件不进入 PFM 模式。 有时、器件会在启动时进入 PFM 模式、但在负载电流发生变化后、它会保持在 PWM 模式。  我还观察到输出波形(不仅是电流消耗)、并确认器件未进入 PFM 模式。

    我想消除电路其余部分的影响、并切断 TPS63070后面的整个电路(我只留下一个电阻器来模拟任何负载)以及整个输入电路 、并在铁氧体磁珠 L2后面施加输入电压。 我还尝试更改输入和输出电容器的值、但问题仍然存在。

    PS/SYNC 引脚的连接似乎正常。 该引脚上的电压等于输入电压。

    我的电感器的器件型号为 LQM2HPN1R5MG0L。 我很快将尝试另一个电感器。

    此致
    Wojciech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    如果您能够使用电流探头或分流电阻器测量流经电感器的电流、这将非常有助于深入探究您面临的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    下面是使用0R1分流电阻器测量的电感器电流波形。

    图 1. VIN = 12V,连接的负载 R = 10R

    图 2. VIN = 12V,分离负载

    图 3. VIN = 15V,连接的负载 R = 10R

    图 4.VIN = 15V、分离负载

    以上所有波形均适用于 L = 1.5uH、Isat = 1.5A (LQM2HPN1R5MG0L)的电感器。

    我使用不同的电感器(L = 2.2uH、Isat = 2.5A、这是我们库存中唯一适合此应用的电感器)重复了此测试。 电感器纹波电流较小、但问题仍然存在。 首先、我认为问题是电感器饱和。 但正如您看到的、最大电流小于 Isat。 我可以购买几种具有更高电流的不同电感器、但我不确定这是不是一种正确的方法。

    此致
    Wojciech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    PFM 和 fPWM 模式之间的边界通常为650mA 的电感器电流、在本例中(降压模式)为输出电流。 R = Ω μ A 时、输出电流约为330mA、器件仍应在 PFM 模式下运行。 它让我感到困惑、为什么它会切换到 fPWM 模式。 在任何情况下、即使输出电流为1A、我也没有观察到负载移除后器件保持 fPWM 模式、与输入电压或启动条件无关。

    请执行以下操作:

    • 将输入电源直接连接到 VIN 引脚(绕过二极管、开关和滤波器)。
    • 在不使用串联电阻的情况下、使用3.3V 从外部驱动 PS/同步和 EN。
    • 绘制负载(电阻器)导通和关断时的 VIN 和 VOUT 示波器图。
    • 发送 PCB 布局。 仅仅是 TPS63070周围区域的裁剪打印屏幕就足够了。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Milos

    正如我之前所写的那样、我已经进行了一个类似的测试、绕过整个输入电路并切断了整个负载(PCB 的其余部分)。 我只留下一个电阻作为负载。 但 PS/SYNC 和 EN 通过一个电阻器连接到 Vin。
    现在、根据您的建议、我将这些引脚直接连接到外部3.3V。 我得到的结果略有不同。 移除负载后、器件进入 PFM 模式。 为什么 PS/SYNC 和 EN 上的3.3V 电压更好? 但仍有一个问题。 我之前没有提到过它、因为我想、它是由 Vin 电压升高引起的、就像我的其他问题一样。 在启动 Vin>13.5V 时出现了一些问题。 有时(并非总是)器件以大约2.2V-2.5V 的输出电压启动、而不是以应有的3.3V 电压启动、并保持在此电平。 当然、在这种情况下、电流消耗高于预期(无负载时约为25mA)。
    我根据您的建议观察到了一些结果。
    黄色-输入电压、蓝色-输出电压

    图1. VIN = 12V、无负载

    图2. VIN = 15V、无负载

    图3. VIN = 12V、R = 10Ω Ω

    图4. VIN = 15V、R = 10Ω Ω

    图5. VIN = 12V、左半部分-空载、右半部分- R = 10Ω Ω

    图6. VIN = 15V、左半部分-空载、右半部分- R = 10Ω Ω

    下面是我的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    很抱歉耽误你的时间,感谢你提供的补充资料。

    在这种情况下、我认为问题是 PCB 布局不理想、首先是 GND 层布线。 我的发言如下:

    • 应在靠近输入(C8、C9)和输出(C10-12)电容器 GND 端的位置添加更多 GND 过孔、每个电容器至少有2个 GND 过孔。 尤其是对于 C8和 C9、因为在降压模式下会出现问题、而在降压模式下、输入电容器的布局至关重要。
    • 应在尽可能靠近 PGN 引脚的位置添加更多 GND 过孔。
    • R13的 GND 侧应直接连接到 GND 引脚、而不是连接到 PGND 引脚。
    • GND 引脚应路由到 GND 中心点(在本例中为底部 GND 平面)、而不是直接路由到 PGND 引脚。
    • 器件下方的 GND 平面应是不间断的。 目前、您有一条从 VOUT 到 R11电阻器的 GND 线、该线通过靠近 GND 引脚的位置"断开" GND 之间的接地路径、GND 过孔连接到 PGND 和输入输出电容器。 由于不使用 PG 输出、因此可以省略 R11并使 PG 引脚保持悬空、或将其接地、并使器件下方的 GND 平面完全填充。

    这可能需要大量的评论、但 PCB 布局对于开关转换器而言极其重要、我们坚持遵循这些准则。 否则、我认为除了尝试使用外部接线的 TPS63070EVM 进行测试外、您当前的设计没有简单的权变措施。 在 GND 布线较弱的情况下、您可能会遇到开关波形导致的 GND 问题。 请查看数据表中的 PCB 布局指南、以及我们如何在 TPS63070EVM 上执行该操作

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Milos

    很抱歉我没有提前回复、但我很忙于其他项目。 一旦我找到一些空闲时间并获得许可、我将按照您的意见尝试改进 PCB。 由于 PCB 另一侧的空间限制和元件、可能难以进行某些更改(例如 C8和 C9的通孔)。 我知道我的 PCB 不是最佳的、但有时很难按照100%的建议执行某些操作。 顺便说一下、到目前为止、我已经使用开关转换器完成了很多项目、但我没有遇到这种问题。 工程师必须终身学习。

    此致
    Wojciech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojciech、

    感谢你的答复。

    然后、我将关闭此主题、如果您对 TPS63070有任何更新(或其他问题)、您可以打开一个新主题。

    此致、
    密耳