This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007关闭问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851018/lm5007-lm5007-turn-off-issue

器件型号:LM5007

大家好、TI 电源专家、

LM5007问题需要支持:  

在关闭过程的几乎结束时 、会观察到不需要的电感电流波形。 想知道原因。  

测试电路如下所示。

输入功率为36V 直流、使用电压探头测试 VMSW  和 输出5V 信号、使用电流探头测试流过电感 L9的电流。

在关闭过程的最后、电感电流会突然上升、如以下图片所示、您能不能帮助解释原因。

谢谢、此致、

罗杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luo Jayce

    VM 必须在卸载后上升、这会导致 IC 重新导通。 IC 会尝试调节将 VM 拉回的电压、从而再次关闭 IC、卸载 VM、从而使 VM 再次上升。

    数据表显示 、VCC 的关断电压为6.3V、迟滞为206mV、延迟为3us。 检查以确保 VIN 波形不会以重新开启 IC 的方式运行。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Samuel Jaffe、  

    使用空气开关关闭 VM。

    VIN 引脚前面有一个大电容器、因此当触发 UVLO 时、MOSFET 关断、然后没有快速释放电容器上电荷的途径。

    因此、VM 保持在6.3V 左右、并且很容易触发错误的启动过程。

    请咨询:两个问题

    首先、如何解决此问题:在 MOSFET 关闭后释放输入电容器电荷? 分为两种情况:

    前级是直流/直流转换器。

    2、前级是空气开关。

    第二、如果这个问题不能解决、那么潜在的危险是什么?

    谢谢、此致、

    Jayce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否举例说明如何轻松实现 LM5007的关断功能? 是否需要模拟开关? 那么、如何为模拟开关供电? 控制模拟开关是否需要来自 MCU 的控制信号? 我觉得实现关断功能非常复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我在我们的电子邮件系统中找不到您的姓名、您能给我发送电子邮件吗、这样我就可以获得您的电子邮件地址了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    首先、我想确认我的理论是正确的。 您能否分享一个显示 VM 放大的波形以确认其再次上升。

    另请分享完整原理图(显示大电容器和任何其他相关电路)。 VIN 是否只有100nF?) 和布局。 我们可以通过调整原理图或布局来解决此问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    我没有回听过。 如果问题仍然存在、请告知我。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉耽误你的回答。 我确定输入端前面有一个大电容器、但我现在无法提供更详细 的原理图或布局信息(仍需与客户确认)。

    但是、我根据 LM5007 EVM 板进行了一些测试、发现了类似的问题。

    我在输入侧添加了一个100uF 电容器、然后是第一块 LM5007 EVM 板(将电阻器8.5k/1k 设置为21V 输出)、接着是第二块 LM5007 EVM 板(将电阻器2k/2k 设置为5V 输出)。

    电源是 直流稳压电源(GWINSTEK 提供的 GPS-3303C、最大输出功率为90W)。

    我通过两种方法切断电源:

    第一种方法是将正极电源头快速移离直流电源、以模拟空气开关的行为、

    第二个是关闭直流电源(在关闭时、直流电源可被视为100欧姆电阻负载)。

    第一种方法的结果如下、可以看到输入波形没有上升、但 LM5007重新启动4次。 (CH1和 CH2参考电平重叠)

    第二种方法的结果、即不重新启动过程。

    当前我不确定重启过程是由最小负载电流还是其他限制引起的?

    请帮助分析。 谢谢。

    此致、

    罗杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、第二种方法具有更陡的输入电压下降速度(通过直流源电阻释放电荷)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    EVM 上也会发生这种情况、这一点很有趣。 我已联系产品专家、以帮助讨论此行为的根本原因。 他将在这里提供帮助、我们也可以继续通过电子邮件进行讨论。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    您和 Orlando 正在通过电子邮件交谈。 当您两个人完成故障排除后、我们将回圈并关闭此功能。

    Sam