大家好、TI 电源专家、
LM5007问题需要支持:
在关闭过程的几乎结束时 、会观察到不需要的电感电流波形。 想知道原因。
测试电路如下所示。
输入功率为36V 直流、使用电压探头测试 VM、SW 和 输出5V 信号、使用电流探头测试流过电感 L9的电流。
在关闭过程的最后、电感电流会突然上升、如以下图片所示、您能不能帮助解释原因。
谢谢、此致、
罗杰斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Samuel Jaffe、
使用空气开关关闭 VM。
VIN 引脚前面有一个大电容器、因此当触发 UVLO 时、MOSFET 关断、然后没有快速释放电容器上电荷的途径。
因此、VM 保持在6.3V 左右、并且很容易触发错误的启动过程。
请咨询:两个问题
首先、如何解决此问题:在 MOSFET 关闭后释放输入电容器电荷? 分为两种情况:
前级是直流/直流转换器。
2、前级是空气开关。
第二、如果这个问题不能解决、那么潜在的危险是什么?
谢谢、此致、
Jayce
尊敬的 Sam:
很抱歉耽误你的回答。 我确定输入端前面有一个大电容器、但我现在无法提供更详细 的原理图或布局信息(仍需与客户确认)。
但是、我根据 LM5007 EVM 板进行了一些测试、发现了类似的问题。
我在输入侧添加了一个100uF 电容器、然后是第一块 LM5007 EVM 板(将电阻器8.5k/1k 设置为21V 输出)、接着是第二块 LM5007 EVM 板(将电阻器2k/2k 设置为5V 输出)。
电源是 直流稳压电源(GWINSTEK 提供的 GPS-3303C、最大输出功率为90W)。
我通过两种方法切断电源:
第一种方法是将正极电源头快速移离直流电源、以模拟空气开关的行为、
第二个是关闭直流电源(在关闭时、直流电源可被视为100欧姆电阻负载)。
第一种方法的结果如下、可以看到输入波形没有上升、但 LM5007重新启动4次。 (CH1和 CH2参考电平重叠)
第二种方法的结果、即不重新启动过程。
当前我不确定重启过程是由最小负载电流还是其他限制引起的?
请帮助分析。 谢谢。
此致、
罗杰斯