你(们)好。
我在接收正确的输出电压时遇到一些问题。 我使用 Webench 工具设计了1.2-1.8V @13-15A 输出目标。 源电压为20V。 我已经 使用68k 电阻器将频率设置为300kHz。 电感器为2uH。 当我用19V 为其加电时、我收到0.1V 的输出、其流耗为0.005。 我确信它已正确接地、是通过回流连接的。 我附上了原理图、电路板设计和输出波形。
校正:300kHz 时为28k 和249K。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我在接收正确的输出电压时遇到一些问题。 我使用 Webench 工具设计了1.2-1.8V @13-15A 输出目标。 源电压为20V。 我已经 使用68k 电阻器将频率设置为300kHz。 电感器为2uH。 当我用19V 为其加电时、我收到0.1V 的输出、其流耗为0.005。 我确信它已正确接地、是通过回流连接的。 我附上了原理图、电路板设计和输出波形。
校正:300kHz 时为28k 和249K。
Gerold、您好!
以下是链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi
您好、Nick、
要添加到 Dave 的注释中、请确保 GND 用于模拟信号、而 PGND 用于大电流回路作为电源接地。 GND 应使用一条小走线连接到散热焊盘。 有关布局指南、请参阅数据表中的图50。
此外、输入和输出电容器是电解电容器或陶瓷电容器。 如果仅使用电解电容器、请添加陶瓷电容器以最大限度地降低 ESR。如果使用陶瓷电容器、请确保在考虑电容器的直流偏置降额的情况下具有足够的电容。
此致、
Gerold
尊敬的 David 和 Gerold:
我在电路板底部拍摄了 GND 平面的图片、以便更好地了解整个 GND 平面。 我将从连接到 IC 底部的 GND 层顶部刮去一些焊层、并放置一根导线以增加 GND 连接。
我将 IC 下方的热 GND 平面连接到与 PGND 相同的 GND、这是否会导致重大问题? IC 下方还有导孔、用于将其连接到电路板底部的 GND 层。
我的47uf 电容器是低 ESR 电解电容器、2.2nf 是陶瓷电容器、2.2uf 是表面贴装电解电容器。
IC 的 VIN 迹线约为1.7mm、但连接到前3个 VIN 引脚时会缩小至1mm。
谢谢、
Nick
我 认为输入接地和 VIN 环路需要更短、更宽。
输入电容器需要非常靠近 VIN 和 PGND 引脚、并且与具有最直接的连接
最大限度地减小寄生电阻和电感。
蓝色覆铜具有通向较大接地层的窄路径。
红色覆铜通过过孔连接到蓝色接地平面、但仍然具有通向更大接地平面的长路径。
红色覆铜通过一个非常窄的黄色迹线圆连接到更大的红色接地层。
将 PGND 连接到散热 GND 不应导致问题、
但不建议在器件下方循环大电流。
下面是 TPS548A20布局的示例、 高电流环路位于右侧、静音接地连接到器件下方的焊盘。
高电流环路短路以最大程度地降低寄生效应、输入电容器靠近 VIN 和 PGND 以最大程度地减少电源上的瞬变、从而使器件能够正常运行。
使用 Tip & Barrel 技术、尽可能模拟电路板上的输入和 PGND、并检查 VIN 和 PGND 处的输入电压。
David
Nick
只是为了确认您谈论的是将引导电容器的尺寸从1206减小到0603? 0欧姆电阻器是否与引导电容器串联? 是的 、0603电容器和0欧姆串联。 如果 SW 引脚上的振铃过多、可以将0欧姆更改为1欧姆以减少振铃
我将手动创建 GND 覆铜。 我计划使用一个专用于隔离式 GND 的层、我不确定此时应从何处连接、最好将其连接到输入的 GND、输出端的 GND、两者、还是只能连接到引脚22?
安静接地应连接到引脚22、您只需使用顶层的一部分(请参阅数据表中图50的顶层)来连接 FB 电阻器、RTrip 等 电源接地应是您的单独平面、与器件下方的许多过孔连接、并与输入和输出电容器接地端相连。