This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:无输出、可能存在设计错误?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851755/tps548a20-no-output-possible-design-error

器件型号:TPS548A20

你(们)好。  

我在接收正确的输出电压时遇到一些问题。 我使用 Webench 工具设计了1.2-1.8V @13-15A 输出目标。 源电压为20V。 我已经 使用68k 电阻器将频率设置为300kHz。 电感器为2uH。 当我用19V 为其加电时、我收到0.1V 的输出、其流耗为0.005。 我确信它已正确接地、是通过回流连接的。 我附上了原理图、电路板设计和输出波形。  

校正:300kHz 时为28k 和249K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否创建 WEBENCH 设计链接并在此处分享? 它将有助于进行调试。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    以下是链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电源接地不够大、需要以不同的方式放置输入电容器。  

    从器件下方的焊盘到输入电压电源接地的接地铜的宽度是多少。

    请查看 TPS548A20数据表图50中的布局、铜质功耗很宽、不会被其他迹线切割、并且有很多过孔。

    电路板运行时、请检查器件引脚上的输入电压。   

    尝试使电容器接地更靠近器件接地的覆铜。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      要添加到 Dave 的注释中、请确保 GND 用于模拟信号、而 PGND 用于大电流回路作为电源接地。 GND 应使用一条小走线连接到散热焊盘。  有关布局指南、请参阅数据表中的图50。

    此外、输入和输出电容器是电解电容器或陶瓷电容器。 如果仅使用电解电容器、请添加陶瓷电容器以最大限度地降低 ESR。如果使用陶瓷电容器、请确保在考虑电容器的直流偏置降额的情况下具有足够的电容。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Gerold:  

    我在电路板底部拍摄了 GND 平面的图片、以便更好地了解整个 GND 平面。 我将从连接到 IC 底部的 GND 层顶部刮去一些焊层、并放置一根导线以增加 GND 连接。  

    我将 IC 下方的热 GND 平面连接到与 PGND 相同的 GND、这是否会导致重大问题? IC 下方还有导孔、用于将其连接到电路板底部的 GND 层。  

    我的47uf 电容器是低 ESR 电解电容器、2.2nf 是陶瓷电容器、2.2uf 是表面贴装电解电容器。  

    IC 的 VIN 迹线约为1.7mm、但连接到前3个 VIN 引脚时会缩小至1mm。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 认为输入接地和 VIN 环路需要更短、更宽。

    输入电容器需要非常靠近 VIN 和 PGND 引脚、并且与具有最直接的连接  

    最大限度地减小寄生电阻和电感。

    蓝色覆铜具有通向较大接地层的窄路径。

    红色覆铜通过过孔连接到蓝色接地平面、但仍然具有通向更大接地平面的长路径。

    红色覆铜通过一个非常窄的黄色迹线圆连接到更大的红色接地层。   

    将 PGND 连接到散热 GND 不应导致问题、

    但不建议在器件下方循环大电流。

    下面是 TPS548A20布局的示例、 高电流环路位于右侧、静音接地连接到器件下方的焊盘。  

    高电流环路短路以最大程度地降低寄生效应、输入电容器靠近 VIN 和 PGND 以最大程度地减少电源上的瞬变、从而使器件能够正常运行。  

    使用 Tip & Barrel 技术、尽可能模拟电路板上的输入和 PGND、并检查 VIN 和 PGND 处的输入电压。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们、我已经整理了另一个电路板布局。 这次电路板将是4层、我一定会为 Vin 和 PGND 放置大量过孔。 我附加了一个元件的初始放置位置、重点是与图50类似的放置位置。 非常感谢您的反馈。 此外、由于调整原因、我已将频率从300kHz 更改为1MHz。 除我计划使用钽电容器的两个输入47uf 电容器外、所有电容器均为陶瓷电容器。 我计划使用5mm 宽的 Vin 迹线以及单独的 GND 和 PGND 迹线。 感谢您的想法。  

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种布局会更适合您。   我绘制了四指的位置。   我会考虑将引导电容器的大小更改为更小的一个、并将 SW 走线从引脚扩至电感器。   考虑添加一个与引导电容器串联的电阻器、以减少 SW 节点振铃。   在浇注带自动化软件功能的接地层时要小心、使用布局时、您应该能够为 fb 和 mode 组件提供安静的接地层。   可能使用不同的网络名称或使用0欧姆电阻器来隔离电源和模拟接地。

    此致、

    Davdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    只是为了确认您谈论的是将引导电容器的尺寸从1206减小到0603? 0欧姆电阻器是否与引导电容器串联? 我将手动创建 GND 覆铜。 我计划使用一个专用于隔离式 GND 的层、我不确定此时应从何处连接、最好将其连接到输入的 GND、输出端的 GND、两者、还是只能连接到引脚22?  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick

    只是为了确认您谈论的是将引导电容器的尺寸从1206减小到0603? 0欧姆电阻器是否与引导电容器串联?  是的 、0603电容器和0欧姆串联。   如果 SW 引脚上的振铃过多、可以将0欧姆更改为1欧姆以减少振铃

    我将手动创建 GND 覆铜。 我计划使用一个专用于隔离式 GND 的层、我不确定此时应从何处连接、最好将其连接到输入的 GND、输出端的 GND、两者、还是只能连接到引脚22?  

    安静接地应连接到引脚22、您只需使用顶层的一部分(请参阅数据表中图50的顶层)来连接 FB 电阻器、RTrip 等 电源接地应是您的单独平面、与器件下方的许多过孔连接、并与输入和输出电容器接地端相连。