This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61097A-33:反馈电源-软启动和使能引脚电压问题

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852075/tps61097a-33-back-feed-power---soft-start-and-enable-pin-voltage-questions

器件型号:TPS61097A-33
主题中讨论的其他器件:TPS61291

三个单独的问题:

1) 1)从 EN 引脚变为低电平到旁路开关接合是否有任何时间延迟? 我担心输出电容器的能量会反馈到我为该系统馈送的纽扣电池中。

2) 2)是否有方法在此器件上实现软启动? 我的负载仅为10mA、我希望使用锂纽扣电池供电。 我不想添加大量电容、因为它们在高温下的泄漏电流实际上超过了开关的关断电流。

3) 3)数据表上的 VIH 额定值似乎不正确。 通常、数字引脚的高电平有效电压电平指定为所需的最小和最大电压、其中最大电压将是打开器件所需的绝对最差情况。 对于该器件、最大值列为 VIN+1伏特。 因此、这告诉我、当2.5伏电池为3.3V 系统供电时、我实际上无法保证 EN 引脚可被激活为高电平(这将需要3.5V 的最坏情况)。 我希望这只是一个拼写错误吗? 由于我使用此部件通过纽扣电池运行 MSP430处理器、因此启用开关的电压仅等于纽扣电池(可能低至2伏)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们将研究这些问题、并在本周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉迟到了。 我建议将 TPS61291用于您的应用。 在该器件中、数据表明确指出、旁路仅在 VOUT 低于 VIN 时启用。

    无法更改软启动。 我们需要增加输入电容器并减小输出电容器、以减小软启动期间的浪涌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、您推荐了 TPS61291、我刚刚成功地将其中一个连接线连接到我的电路中、它运行得很好。