主题中讨论的其他器件:TPS61291
三个单独的问题:
1) 1)从 EN 引脚变为低电平到旁路开关接合是否有任何时间延迟? 我担心输出电容器的能量会反馈到我为该系统馈送的纽扣电池中。
2) 2)是否有方法在此器件上实现软启动? 我的负载仅为10mA、我希望使用锂纽扣电池供电。 我不想添加大量电容、因为它们在高温下的泄漏电流实际上超过了开关的关断电流。
3) 3)数据表上的 VIH 额定值似乎不正确。 通常、数字引脚的高电平有效电压电平指定为所需的最小和最大电压、其中最大电压将是打开器件所需的绝对最差情况。 对于该器件、最大值列为 VIN+1伏特。 因此、这告诉我、当2.5伏电池为3.3V 系统供电时、我实际上无法保证 EN 引脚可被激活为高电平(这将需要3.5V 的最坏情况)。 我希望这只是一个拼写错误吗? 由于我使用此部件通过纽扣电池运行 MSP430处理器、因此启用开关的电压仅等于纽扣电池(可能低至2伏)。
谢谢!