您好!
我使用 TPS53353完成了以下配置的设计:
稳压器 | 设计 | 效率 |
TPS53353 | 0.84V @ 14A | 87.80% |
TPS53353 | 3.3V @ 10A | 96.46% |
0.84V:
3.3V:
请帮助您对同一内容进行回顾。 或者、请告诉我、需要研究的任何功能。
此致、
Ranjana Naik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ranjana:
这是0.84V 电源轨上的反馈。
1.在输出混合中添加一个1x10uF 电容器、以最大限度地减少电容器间的谐振。
2.确保缓冲电阻器为0805 -具有足够的额定功率(fsw * Csnub * Vinmax * Vinmax* Margin (至少2))
3.确保陶瓷电容器至少为 X5R 或更好。
4.连接最小1uF、16V、X5R、0402 (最小尺寸)电容器。 确保额定电压和尺寸足以使电容器不降额。 WEBENCH 设计中的330nF 可能不够。
5.在 PVIN 和 PGND 之间连接一个2.2nF 至10nF 0402最小25V 输入电容,以最大限度地减少高频振铃能量
这是3.3V 电源轨上的反馈。
请检查反馈分压器网络。 41.2k 的 RFB 顶部仅提供3.07V 而不是3.3V。
2.对于0.84V、也请遵循相同的准则。
此致、
Gerold