This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计审查

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851362/design-review

器件型号:TPS53353

您好!

我使用 TPS53353完成了以下配置的设计:

稳压器   设计 效率
TPS53353 0.84V @ 14A 87.80%
TPS53353 3.3V @ 10A 96.46%

0.84V:

3.3V:

请帮助您对同一内容进行回顾。 或者、请告诉我、需要研究的任何功能。

此致、

Ranjana Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

      您能否分享这两种应用的 WEBENCH 设计?

    此外、您能否向我们提供以下信息。

    1.直流电压容差(%或 mV)

    2.输出纹波要求 (%或 mV)

    3.输出瞬态(下冲、过冲)要求 (%或 mV)

    4.瞬态负载阶跃大小以满足瞬态 (%或 mV)要求

    5.最高工作环境温度。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    以下是数据:

    1.直流电压容差(%或 mV): 12V,容差为+/-5%

    2.输出纹波要求 (%或 mV): 小于50mV

    5.最高工作环境温度: 实验室环境;最高30°C

    采用 webench 设计、可实现最高效率。  

    Webench 设计如下所示:  

      

     

    此致、

    Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

      这是0.84V 电源轨上的反馈。

    1.在输出混合中添加一个1x10uF 电容器、以最大限度地减少电容器间的谐振。

    2.确保缓冲电阻器为0805 -具有足够的额定功率(fsw * Csnub * Vinmax * Vinmax* Margin (至少2))

    3.确保陶瓷电容器至少为 X5R 或更好。

    4.连接最小1uF、16V、X5R、0402 (最小尺寸)电容器。 确保额定电压和尺寸足以使电容器不降额。 WEBENCH 设计中的330nF 可能不够。

    5.在 PVIN 和 PGND 之间连接一个2.2nF 至10nF 0402最小25V 输入电容,以最大限度地减少高频振铃能量

    这是3.3V 电源轨上的反馈。

    请检查反馈分压器网络。 41.2k 的 RFB 顶部仅提供3.07V 而不是3.3V。

    2.对于0.84V、也请遵循相同的准则。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gerold 对 TPS53353设计的建议。  

    将实施上述更改。

    此致、

    Ranjana