主题中讨论的其他器件: UC3854
您好!
我将 UC3854B 用于 PFC 应用、但未获得所需的结果、电压电平低于输入、电流波形严重失真。
输入电压电平大约为60VAC、是足够了还是需要更高?
这是一个紧迫的问题,因此,如果能迅速作出反应,将是非常感激的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Russell、
PFC 是升压转换器、如果未开关升压 MOSFET、则输出电压将是输入电压的峰值整流版本、因为输出通过桥式整流器和升压二极管连接到交流线路电压。
大多数商用升压设计的正常工作范围涵盖85VAC 至260VAC 的通用交流输入电压范围、其中 PFC 输出电压设置为380V 至400V 直流。
如果没有波形和原理图方面的详细信息、例如您遇到的确切问题、则很难提供更多指导。
此致
Peter
尊敬的 Peter:
感谢您的回复、但并未 准确回答我的问题。
我知道它是一个升压转换 器,这实际上是我的关注点,因为它根本没有提升输出电压(实际上 Vo 小于 Vin),而且我的电流波形严重失真。
开关 MOSFET 在使用过程中会连接到 UC3854B 的栅极驱动引脚、但 我的大学工程师使用的电流额定值为2A、最终导致其烧毁。
他还建议使用小于60 V 的 Vin AC
所以我最初的理论可能是芯片必须应用最小的 Vinac 才能升压该电压、您是这样做了、还是可能是 MOSFET 的低额定电流、从而阻止电压升压并导致电流 波形失真。
谢谢主席先生。
Russell
您好、Russell、
大多数 PFC 应用需要在85Vac 至264Vac 的输入范围内运行。 
这是一个"标准"范围、涵盖 了120Vac 和220Vac 线路应用的整个工作范围。 
它有时被称为 "通用"输入。 
UC3854B 的应用文档具有80Vac 至270Vac 的输入范围 
https://www.ti.com/lit/an/slua177a/slua177a.pdf
MOSFET 的额定电流与输出电压值无关。
您是否有电流波形的示波器图?
John
尊敬的 John:
遗憾的是,我现在无法发送示波器图,由于 MOSFET 烧坏,现在无法重新创建输出。
在我们的情况下,输入电压需要小于50Vac,因此我不确定这是否 会对芯片的性能以及输出产生负面影响。
您是否对可能导致该问题的原因有任何其他想法?
例如、分立式无源器件值是否会影响您?如果可以、我可以尝试向您发送原理图的照片、但该照片基于 TI 网站上的相关文档。
Russell