请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24232各位专家、您好!
我的客户正在寻找能够自动切换涓流充电(10mA)和正常充电(470mA)的充电器 IC。
他们不想使用软件来切换涓流/正常模式。
我找不到这种 IC。 您有没有任何建议。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.