This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器 IC、可自动切换涓流充电和正常充电

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852309/li-ion-charger-ic-which-can-switch-trickle-charge-and-normal-charge-automatically

主题中讨论的其他器件:BQ24232

各位专家、您好!

我的客户正在寻找能够自动切换涓流充电(10mA)和正常充电(470mA)的充电器 IC。
他们不想使用软件来切换涓流/正常模式。
我找不到这种 IC。 您有没有任何建议。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于以470mA 充电的独立充电器、我建议使用 BQ24232、这是一款独立电源路径充电器、可自动从预充电切换到快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、您好!

    感谢你的答复。
    我对 BQ24232有一个问题。
    如何设置预充电电流(涓流电流) 10mA?
    泰纳克和最好的服务
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在450mA 快速充电和10mA 预充电的情况下、将 RISET 设置为 1.933k 欧姆、将 RITERM 设置为644欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、您好!

    感谢你的答复。
    我知道。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi