This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:LM5051应用问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847756/lm5051-lm5051-application-questions

器件型号:LM5051

您好、支持团队  

1、引脚1、我将10kohm 用于外部电阻器。 此电阻器是否有任何建议值?
由于内部已经有50kOhm、我们是否仍需要添加这个10kohm?

2、我是否可以在不同的 VCC 电平下有 IVCC 曲线

3. 在下面的红色框中,内部 IC 在 ORing 加电(Rg=511欧姆)后会消耗多少功率? PIN2 VCC 下降了多少? 随附的公式是否仍然适用? (所有条件均为40VDC)

4.是否可以有以下曲线的容差  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    让我明天再回到这个问题上。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari

    请允许我提供您的好反馈

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

     

    问题1:

     

    MOSFET Rdson 为4m Ω、4个并联、总 Rdson 为1m Ω。

    12A 时、源漏电压为12mV (稳压)、Vgs 将接近6V 或4.5V。

    在14A 时、源漏极电压为12mV (稳压)、但 RDSon = 3.4m Ω、Vgs 为10V。

    当电流超过此值时,不能进行12MV 调节,源漏电压将为 I*Rdson。

     

    满负载25A 时、Vgs 应大于10V。 您能否共享原理图以查看电路上是否存在任何其他压降?

     

    问题2:

     

    如果线路电压可能高于线路引脚的最大额定值、则可能需要添加10kohm 电阻器。 最大额定值为100V。

    如果电压小于100V 且大于36V、则可使用线引脚为 IC 供电。

     

    对于其余的问题、我需要查看特征评定数据、并需要一些时间。

    让我稍后再回到这个问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我通过电子邮件共享了特征评定数据。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我、否则如果您的问题得到解答、请单击主题结尾的"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Kari。